This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2801-EP:短路&放大器;重新启动

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2845, UCC2891, UCC2801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119354/ucc2801-ep-short-circuit-restart

器件型号:UCC2801-EP
主题中讨论的其他器件:UC2845UCC2891UCC2801

大家好、我有一个问题  

我将 UC2845用于双开关正向转换器

UC2845没有短路保护、 所以我测试 UCC2891

测试  

插入 UCC2891而不是 UC2845

独立的自偏置 Vcc、并将12V 电压与其他电源连接

操作产品

对输出短路

然后、输出电流超过70A (我看到输出电流波形显示到示波器、输出电流按顺序流动、而不是断续)

它不会自动切断与恢复、也不会重新启动

如何使 UCC2891在短路时进行断续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的问题描述没有意义。 例如,UC2845是具有逐周期峰值电流限制的电流模式控制器,因此我想知道为什么您说没有短路电流保护? 此外、对于2开关正向、我假设您拆分 PWM 栅极驱动器以同时驱动 HS 和 LS。 如果您用 UCC2891替换 UC2845、那么您对1-D 输出执行什么操作? UCC2891是一个 D、1-D 有源钳位 PWM。 如果您可以提供您正在比较的两种解决方案的原理图以及每个解决方案的 CS 信号波形、我可以更好地为您提供帮助。  

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、UCC2891、但 UCC2801

    UC2845和 UCC2801是 CS 电路的不同方框图

    我希望 UCC2801能够防止短路、CS 电压超过1.5V、IC 重启、但实际上不会自动切断与恢复功能  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyeonseung、

    这两个电流模式 PWM 控制器都没有在 OCP 断续模式下运行所需的内部重启计时器。 当 UCC2801 CS > 1V 时、栅极驱动会随着负载电流继续增加(软过载)而降低、输出电压将下降、这是所有 使用峰值电流模式控制的 PWM 控制器的基本特性。 通过继续增加负载而进入过流的程度越深、输出电压下降的程度越高、UC2845和 UCC2801的行为就越类似。

    但是、当 UCC2801 CS > 1.5V (输出短路或变压器饱和)时、控制器将进入 OCP、栅极驱动输出将立即变为零、FB 将降至2V 以下、并开始新的软启动周期。

    UC2845没有诸如内部软启动、前缘型消隐或者二级 OCP 等特性。  

    您之前提到 过、您分离了自偏置 VCC 并使用另一个12V 电源进行偏置。 如果您重新连接自偏置 VCC 绕组、则自偏置绕组会在 OCP 事件期间下降、并尝试从线路电压再次重新启动、但如果短路仍然在输出端、 VCC 将再次下降并重复、直至短路消失-这种行为不是真正的断续模式、但可能看起来像断续模式。 您会观察到 VCC 电容器根据 UVLO 阈值持续充电和放电。 您看不到这一点、因为 VCC 上的12V 电压会一直持续到整个 OCP 事件。 尝试重新连接您的自偏置 VCC、看看您是否认可 OCP 行为?

    我希望这能澄清运作情况。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助

    但 问题是我不能制造自偏置电路,例如,大量电流流向变压器和电感器,所以电线变得更大,转换器将变得更小...

    系统中有许多转换器、因此我制作了辅助反激式转换器、为 UC2845提供12V 电源

     因此、我发现 UC2845升级版本内部具有 OCP (或短路电流保护)

    执行输出操作时 ,电压降额正常, 但输出电流非常高(短路情况),转换器不是自动切断与恢复操作

    如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyeonseung、

    您比较的 PWM 控制器不包括断续模式 OCP 操作。 其他一些 TI 控制器确实集成了此功能- LM5021 和 UCC28950 是两个示例。 对于峰值电流 模式控制、如果在 OCP 保护模式(电流 折返)下运行时功率耗散过高、则需要过度设计电流感 应电路、或者需要设计分立式电路以采取所需的任何纠正措施。  

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是说、大多数电流控制器 IC 内部没有 OCP 电路、对吧?  

    如果我想使用 OCP 电路、 是否有任何 OCP 示例电路?  

    我认为、使用 CS 引脚是实现 OCP 的主要方法、而不是使用电流传感器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyeonseung、

    由于我们已经结束了对 UCC2901没有断续 OCP 的讨论、并且讨论了 UCC2801和 UC2845的 OCP 根据 峰值电流 模式控制的行为方式、我们来结束这个主题。 我建议您打开一个新的 E2E 主题、请务必仔细阅读、以尽可能地提供您的原理图(相关部分)、测得的波形和电路说明。 感谢您发帖到 E2E。

    此致、

    Steve M