This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:使用 MCU 或直流基准调节输出电压

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120195/tps54332-output-voltage-adjust-with-mcu-or-dc-reference

器件型号:TPS54332

大家好,我想使用 TPS54332,我们可以通过提供直流基准而不是分压器配置来调整输出电压吗?

谢谢。

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Mikail

    不可以、我们不能用这种方式。 我们需要反馈电阻器来形成闭环、以便转换器能够捕获输出变化并将输出调整为稳定。 如果我们仅使用电压基准、它是开环控制、则如果存在任何噪声、输出将不会稳定。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruby,您好,感谢您的快速响应,如果没有问题,我可以再问一个问题吗?

    我们是否可以针对这种情况改进另一种方法来调整输出电压、这可能类似于下面的链接?  
    http://www.ti.com/lit/an/slva861/slva861.pdf 
    在这些甲氧体中、他说要动态调节输出电压、会在稳压器反馈网络中注入少量电流、这会改变反馈网络的有效增益(VFB/VOUT)。  
    这是一种甲胺吗?

    此致、

    Mikail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Mikail

    是的、这可能是动态调整 Vout 的方法。

    BR

    Ruby