请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54332 大家好,我想使用 TPS54332,我们可以通过提供直流基准而不是分压器配置来调整输出电压吗?
谢谢。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ruby,您好,感谢您的快速响应,如果没有问题,我可以再问一个问题吗?
我们是否可以针对这种情况改进另一种方法来调整输出电压、这可能类似于下面的链接?
http://www.ti.com/lit/an/slva861/slva861.pdf
在这些甲氧体中、他说要动态调节输出电压、会在稳压器反馈网络中注入少量电流、这会改变反馈网络的有效增益(VFB/VOUT)。
这是一种甲胺吗?
此致、
Mikail