This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:使用大容量软启动电容器时的注意事项

Guru**** 2516890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114486/lm5022-notes-when-using-a-large-capacity-for-soft-start-cap

器件型号:LM5022

您好的支持团队、

我的客户希望使用1uF 的 CSS、数据表中建议使用10nF 的 CSS。 他们能否将 LM5022 与1uF 的 CSS 结合使用?

如果您对使用1uF CSS 有任何疑问和注意事项、请告诉我吗?

感谢你的帮助。

此致、

太藤竹村   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Takemura,

    没有如下硬性限制。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700962/lm5022-about-soft-start-cap

    我还建议在使用过大电容时检查启动行为和重启行为。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的回答。 我还有一个关于 CSS 的问题。

    我发现对 CSS 没有严格的限制、但实际上允许多少容量?
    我的客户想知道 CSS 的上限。  此外,请您告诉我 构成上限的因素。 (例如 启动行为和重新启动行为,如您之前所述)

    感谢你的帮助。

    此致、

    太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takemura、

    从数据表中可以看出、在最坏的情况下、LM5022的软启动引脚仅提供7µA μ A 的电流来为外部连接的电容器充电。


    该电流的某些部分将用于为电容充电、以便其电压将增加并最终超过软启动 COMP 失调电压。


    电流的另一部分将在电容器(ESR)的(寄生)内部电阻内损失并"烧坏"。

    客户需要选择 ESR 极低的高质量电容器、以确保剩余足够的电流为电容器正确充电。    

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takemura、

    很抱歉、我需要更正我之前的帖子中的错误。

    我想说:
    电流的另一部分将在电容器(隔离电阻)的(寄生)内部电阻内部损失并"烧坏"。
    客户需要选择具有极低泄漏电流(高隔离电阻)的高质量电容器、以确保剩余足够的电流为电容器正确充电。   

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    感谢您的回答。

    TI 是否有使用1uF 或更高 CSS 的 LM5022测试结果? 我的客户想知道具有1uF 电容的 LM5022有多大的空间。 请告诉我吗?

    (例如、通过实际测量可保证高达2uF 的电容有效、或者已确认高达10uF 的电容有效、1uF 有足够的裕度。)

    此致、

    太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takemura-San、

    在数据表中提到的数据之外、我们没有更多关于可用数据的信息。

    器件本身没有限制、但请考虑器件确实提供~10uA 的充电电流。 因此、使用的电容器越高、泄漏电流就越高、这可能会干扰并导致无法按预期工作。

    另外请记住、启动电容器充电的斜坡越慢、它对噪声的影响就越敏感、因此具有更大的器件开始运行的时间窗口。

    此致、

     Stefan