This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:采用反相配置的 LM5576 SD 引脚

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119915/lm5576-sd-pin-of-lm5576-in-inverting-configuration

器件型号:LM5576

如何使用采用反相配置(输入电压:24V、输出电压:-18V、输出电流:0.7A)的 LM5576的 SD 引脚? AGND、PGND、EPAD 的正确连接是什么?

最好吃的香里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果您需要在 IBB 应用中启用和禁用转换器、SD 引脚将需要电平转换。

    我随附了一份应用手册、该手册应有所帮助、其中介绍了 IBB 和电平转换的连接。

    您可能还需要查看 SLVA540。

    此外、还为 LM5576的 IBB 设置了 Webench 设计工具。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../4848.snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    感谢您的支持、这非常有帮助

    此致、Cyrill