This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR12015:过压保护

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR12015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116314/lmr12015-over-volatage-protection

器件型号:LMR12015

大家好、

我对 LMR12015有疑问。

(1)请告诉我 OVP 的最小值。
此外、OVP 操作后的自动恢复时间是多少?

(2) VOUT = 12V 时、L = 3.3 µH 时的最小负载电流是否如下图所示?

(3)明尼日尔时期已注明、但请告诉我明尼日尔时期。
以下波形的开关频率为2MHz、但开关频率约为700kHz。
这是脉冲跳跃吗?

VIN=18V、VOUT=12V、IOUT=1A、f=2MHz  

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Nancy 将在下周一回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

    我正在等待您的回复。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    OVP 设置是 FB 电压超过内部基准电压13%(VFB>1.13xVREF)。 因此、最小 VOP 电压应为1.13xVREF min=1.13x0.984=1.112V。

    2.对于18V 输入电压、12V 输出电压、3.3uH 电感器、最小负载电流约为15mA。

    你显示的波形似乎是振荡的。 根据93%的最大占空比、最小关断时间约为35ns。 计算纹波电流以查看它是否处于 DCM 模式。 如果它处于 DCM 模式、则可能正常。 此外、请检查您的 PCB 布局以确定这是否与 PCB 相关。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    感谢您的回答。
    我有一个问题需要您回答、请再次回答。

    我 认为公式中的0.984使用了 VREF = 1.0V 时的最小值。

    在以下内部模块中、比较器的基准电压在 OVP 和 VREF 之间有所不同。
      我想知道 OVP 基准电压1.13V 的偏离量。


      我能够确认工作情况、例如 OVP 在1.06V。 我想知道 OVP1.13V 的下限。

    2. 我还想知道 VIN = 15V/14V 时的最小负载电流值、因此请提供图、如图24所示。


    3.  我明白。 谢谢你。

    我非常感谢你的大力支持。
    感谢您的持续支持。


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    1.13V 表示1V VREF 的13%。 请参阅数据表中的7.3.8部分、如下所示。 OVP 阈值基于 VREF。 因此 OVP 最小值应为0.984x1.13=1.11V。 您的测试数据在示波器上为1.06V、接近1.11V。 因为由于存在偏移、示波器测量可能不是很精确。   

    2.您是指15V 输入电压、12V 输出电压、3.3uH 电感器和14V 输入电压、12V 输出电压、3.3uH 电感器吗? 对于14V 输入电压、12V 输出电压、该器件可能不支持该条件、因为在不考虑损耗的情况下、可能占空比为85%。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    感谢您的回答。


    1。
    在昨天显示的内部方框图中、基准电压电路使用不同的电路、因此我认为 VREF 和 OVP 是不同的。
    我认为最小 OVP 不是 VREF 标准、但这意味着我的想法不同、对吧?

    我认为13%具有最大值和最大值、例如11%-13%-15%。
    13%是否波动?


    2.
    意味着这一点。
    我知道14Vin、12Vout、3.3uH 大于85%的占空比。
    客户仍然需要这些信息。 感谢您的合作。
    支持15V 输入电压、12V 输出电压、3.3uH 电压、因此请提供信息。
    此外、是否有显示 VIN = 15V 至20V 值的图? (12V 输出电压、3.3uH 的条件)

    我非常感谢你的大力支持。
    感谢您的持续支持。


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    LMR12015器件非常旧、我们无法承受13%的 OVP。 即使存在单独的 OVP 电路、OVP 也是指 VREF。 请使用1.13xVREF_MIN 作为 OVP 最小值、因为它与您的测量值非常匹配。

    同样、这是一个旧器件、我们没有图显示了在12V 输出电压、3.3uH 电感器下从15Vin 到20Vin 的最小输出电流。 根据计算、它大约为20mA。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    很抱歉我迟到了。
    我将联系客户。
    感谢您的回答。

    此致、
    石田山