This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289EVM:参考的驱动代码?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS552882, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118675/tps55289evm-driving-code-for-reference

器件型号:TPS55289EVM
主题中讨论的其他器件:TPS55289TPS552882TPS55288

您好,团队

我使用 Tps55289和  STM32单芯片微型计算机进行通信和驱动、我想咨询是否有驱动代码可供参考?

BR、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Depeng、

    要配置 TPS55289、请执行以下操作:

    1.配置寄存器00h 和01h 以设置 Vref。 配置寄存器04h 反馈选择以选择反馈比。 Vout = REF/反馈比。

    2.将寄存器06h 中的 OE 位置1以启用开关。 Vout 将上升到设置值。

    您还可以根据数据表配置其他寄存器值。 如果您有进一步的问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    你好、

    我有另一个问题。 是否需要配置0x07寄存器? 是否可以在不进行配置的情况下输出电压?

    此致

    James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Depeng、

    不需要配置0x07寄存器。

    TPS55289需要先进行配置、以便器件开始切换。

    如果您需要不带 I2C 配置的降压/升压转换器、可以查看 TPS552882。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zack,

    是否有可编程(DAC) IC 来控制电压输出的大小、

    电压范围为0.8V-22V 或输出范围更宽、

    2.输出电流可以超过3a,

    I2C 通信可用于控制多个输出

    Tps552882无法满足我们的需求

    此致

    James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我是否知道客户应用的输入电压范围、输出电压范围、最大输出电流规格?

    TPS55289/TPS55288的输出电压范围为0.8V 至22V。 它无法输出更高的 Vout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速回复。

    我已将其传达给我的客户

    祝你度过美好的一天!

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zack,

    Tps55289 IC 目前符合我们的要求、只需查看是否有其他具有更宽输出范围的 IC 即可。 如果不是、这应该是可以的。

    祝你度过美好的一天!

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的更新。 不推荐使用其他器件。