This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:PMIC 无法输出任何功率、包括 LDOx_OUT 和 SMPSx_SW_x

Guru**** 1565925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118698/tps659037-pmic-failure-to-output-any-power-including-ldox_out-and-smpsx_sw_x

器件型号:TPS659037

尊敬的 TI 支持团队:

我们面临的问题是、PMIC 无法从 LDOx_OUT 和 SMPSx_SW_x 输出任何功率、即使输入功率正确也是如此。
该产品正在生产中、发现有10张以上的卡存在此问题。

希望能获得您对此案例的建议。

下方的测量是在调试期间完成的。

电源正常= 0V、  
REGEN1 = 0V
RESET_IN = 0V、在示波器中观察到一个垃圾位上升(0.2V)
RPWRON = 5V
enable1 = 0V
Poweron = 5V
BOOT0 = 0V、 在示波器中观察到一个乱码位向上  
BOOT1 = 0V、 在示波器中观察到一个垃圾位  

VCC 感测= 5V
VCC SENSE2 = 5V
LDOVRTC_OUT =  0V、在示波器中观察到一个垃圾位上升(0.2V)

谢谢你。

此致、

徐鸿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chee、

    您能否将示波器图与原理图一起发送给我?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    当然。 请在下方文件中填写 pdf 和 ppt 中的原理图和示波器图。

    e2e.ti.com/.../TPS6590377ZWSR.pptx
    e2e.ti.com/.../7268.PMIC-Schematic.pdf

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我什么是 OTP 变体吗? 我需要了解确切的加电序列是什么、然后查看相应引脚的所有相应波形。 请参阅以下示例。 一旦我们知道 OTP 是什么、我就需要在加电期间看到必要的 SMPS 和 LDO 输出。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们使用 TPS6590377ZWSR OTP 版本。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chee、

    看起来 LDOVRTC 甚至没有正确启动、这应该是我们希望看到的第一个电源轨。 让我稍微思考一下这个问题、明天我会再回来。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢你的帮助。
    将等待您的更新。

    此致、

    徐鸿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晶体振荡器用于控制 LDOVRTC 并为器件提供32KHz 时钟。 您的晶体上的电容器(27pF)似乎高于数据表限制(12pF)。 请减少这些电容器(我建议10pF)、并查看是否有任何电源轨能够上电。


    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    将尝试并告知您状态。

    谢谢你。