This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:不工作

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119873/tps6594evm-does-not-work

器件型号:TPS6594EVM
主题中讨论的其他器件:TPS6594-Q1

我们尝试 通过 GUI 工具与 TPS6594EVM1212EVM 连接、但 连接板出现问题。   电源的行为如下, 请告诉我们如何恢复?  

对 J15使用 Silk (与原理图相同)
J15-6 (Silk VSYS SENSE)测量0V
J15 -7 (Silk 3.3V)测量3.3V
J15-8 (Silk VSYS)测量-0.116V
J15 -9 (Silk 5V)测量5V

使用适用于 J30的 Silk (与原理图相同)、通过跳线连接引脚2和3
J30-1 (Silk 1.8V)测量1.8V
J30-3 (Silk 3.3V)测量3.3V 电压

TP1 (Silk VCCA) 0V
注意电路板版本 BMC047A

※我们在论坛上看到了相关主题、但我们只是在问题中提出了问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通过 USB Type-C 连接了 J22  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有2个选项可为 EVM 上的 TPS6594-Q1器件供电。

    1. 外部电源(3.3V 或5V)可连接到 J6或 J28处的 VCCA
    2. 可以在 VSYS 和 V3V3或 VSYS 和 V5V0之间的 J15上放置一根跳线

    如果使用外部电源、则必须移除连接到 J15上 VSYS 的跳线。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

     感谢您的介绍、我们稍后将进行介绍。   

    BR、

    Hideharu ***