This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:电池充电器

Guru**** 2521670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119953/lm25085-battery-charger

器件型号:LM25085

您好!

我正在设计动态锂离子充电器。 用户将根据电池规格设置预充电电流、切屑电压、CC 电流、CV 阈值和 CV 电压。

因此、我添加了一个 PI 级来管理 CC 模式、并添加了另一个电路来在不同所需相位之间切换。

PI 调整是使用 zigler-nicHoles 逼近完成的。

仿真看起来工作正常、充电电流在50mA 至3A 之间进行仿真

如果我错过了任何内容,请告诉我,并且/或者您对我有任何建议?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能对本应用手册感兴趣、其中显示了 CC/CV 的简单实现  

    https://www.ti.com/lit/an/snva829/snva829.pdf

    我建议仔细查看应用手册、具体参见图1 (实现 CC/CV 的传统方法)、该图与原理图中显示的内容类似。

    此外、我建议您使用 EVM 并在最终验证此 CC/CV 实现、并与您的 sims 进行交叉检查。

    此致、

    Jimmy