This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:关于 ACDET 去滑时间

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120013/bq24800-about-acdet-deglith-time

器件型号:BQ24800

我们希望在向混合升压模式过渡的时间大约为100us 时保持 ACDET 高重建(ACFET/RBFET 打开)、如下所示。
由于启动了重负载、交流适配器的电压将一直下降、直至启动混合模式、然后交流 DET 电压低于阈值。

(1) ACDET 在进入混合模式之前是否可以忽略交流判断?

(2)如果 ACDET 端口有硬软件等的抗尖峰脉冲时间、请教授此时间、以便确保。 (10ms/1ms/1us/1ns…)  

(3)。 如果 ACDET 端口即使在1ns 等条件下也没有抗尖峰脉冲时间、那么当 ACDET 端口电平从高电平变为低电平时、如果 ACDET 端口电平将立即恢复为高电平、则 ACFET/RBFET 不会关闭? 如果是这样、
请告诉 ACDET 必须在多少秒内从低电平返回高电平、以使 ACFET/RBFET 保持开启状态?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ24800不能忽略 ACDET。

    2、ACDET 端口抗尖峰脉冲时间由寄存器0x37 [12]设置。

    3.是的、如果 ACDET 端口为低电平、ACFET/RBFEET 会立即关闭。 如果 ACDET 再次变为高电平、ACFET/RBFET 将等待去毛刺脉冲时间重新导通。

    不过、充电器在这种情况下必须具备一些功能。 您可以使用电阻器对 ACDET 进行编程、以检测较低的电压。 这意味着当适配器电流突降时、ACOK 永远不会关闭。 您可以对输入电流限制寄存器0x3F 进行编程、以防止消耗大量电流。 您还可以对峰值功率模式启用进行编程、以允许充电器超过输入电流限制1、2、5或10ms。

    您还可以使用微控制器上拉 ACDET 端口电压、以便始终启用 ACDET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    >3. 是的、如果 ACDET 端口为低电平、ACFET/RBFEET 会立即关闭。  

    当 ACDET 端口高电平到低电平时、如果 ACDET 端口低电平时间即使是1ns、ACDET/RBFET 也会立即关闭? 我希望它尽可能的好。

    我们现在无法降低输入电流限制以提高系统性能。

    最好的农家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Norimichi、

    关闭 ACFET 的 ACDET 下降抗尖峰脉冲时间为3us。



    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    当 ACDET 端口从高电平变为低电平、并且低电平时间在3us 内时、ACDET 不会判断为低电平、这意味着 ACFET 将关闭、对吗? 很抱歉、如果可以、请尽快回复。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Norimichi、

    是的、如果 ACDET 处于高电平信号并且它在3us 内变为低电平至高电平、则 ACDET 将不会检测到低电平信号。 在这种情况下、ACOK 将保持开启状态。

    请记住、3us 是 ACDET 的平均下降抗尖峰脉冲时间。 我们不对 ACDET 下降抗尖峰脉冲时间的上限和下限进行规格。

    Edthan Galloway