This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:VCR 引脚电压棒。

Guru**** 2505415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116243/ucc256402-vcr-pin-voltage-sticks

器件型号:UCC256402

大家好、TI 团队、

在 UCC256402中、VCR 引脚电压在突发模式运行期间保持不变。
虽然它运行在最大死区时间、但当低侧 FET 关断且未进行 ZCS 检测时、ISNS 极性是正确的。
为什么它在最大死区时间运行?

是否检测到 ZCS?

可能的原因是什么?
可以采取哪些措施来纠正问题?

CH1:LO_VDS
CH2:ISNS
CH3:VCR
通道4:LO_Vgs

由于 VCR 电压较高、后续操作将具有更宽的脉冲宽度、从而产生更大的输出电压纹波。

CH1:LO_VDS
CH2:ISNS
CH3:VCR
Ch4:Vo(交流耦合)

ISNS 和 VCR 引脚的外设常量如下

此致

Tetsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsu、

    感谢您与我们联系。

    150us 死区时间清楚地表明检测到 ZCS。 这种情况可能发生在非常轻的负载期间。

    您可以增大 BMTH 阈值、以避免在轻负载条件下进行麻烦的 ZCS 检测。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    感谢你的答复。

    我们知道一个禁用 BMTL 和 BMTH 之间 ZCS 检测的功能、但无法执行该测量。
    我们需要较小的纹波值、并将 BMTL/BMTH 设置为1以缩小突发模式范围、因此我们知道 ZCS 检测是有效的。
    但是、当我们检查波形时、ISNS 未反相、看起来与图7-12不符。
    为什么要确定 ZCS 检测?

    CH1:LO_VDS CH2:ISNS CH3:VCR CH4:LO_Vgs

    这是对 IC 的错误检测吗?
    如果它是错误肯定、为什么会发生这种错误肯定?
    您能告诉我如何纠正这种错误的肯定吗?

    此外、即使如图7-12所示检测到 ZCS、当 ISNS 在150μ μ s 死区时间内检测到极性时、也应输出栅极、但在我们的波形中、ISNS 应检测到极性、但不输出栅极。
    请您解释原因吗?

    谢谢。

    Tetsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsu、

    我已经联系过系统工程师。 我明天会回来。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsu、

    在上图中、您可以看到、在高侧关闭期间、电流变为负值、导致 ZCS 检测。

    因此、它不是故障检测。

    您可以通过调整 RISNS、CISNS 值和 RC 滤波器值来衰减这种高频噪声。

    您可以尝试删除 R2并减小 R1的值并增大 R3。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    感谢你的答复。

    我知道。
    我会尝试。

    我知道检测到 ZCS。
    但是、我不明白为什么在检测到 ZCS 之后、即使在 ISNS 引脚上检测到极性、高侧也不会打开。
    在此波形中、ISNS 具有振幅并过零、因此下一个应接通。
    此器件的行为与数据表不同。

    这种行为是否是 IC 的故障?这种行为是否是 IC 的故障?

    谢谢。

    Tetsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsu、

    在与该 IC 的模拟工程师会面后、我会再接再回您。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    自第二天以来是否有任何进展?
    您会见过设计人员吗?
    如果您有任何了解、请告诉我。

    此致

    Tetsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsu、

    您能给我发送电子邮件吗? 让我们通过电子邮件进行讨论。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、


    我知道。
    您的电子邮件地址是什么?

    此致

    Tetsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您接受我的友谊请求后、我可以通过 e2e DM 发送我的电子邮件。

    此致

    曼尼甘塔 P