This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24071:VIN 为5V、是否可以使用此芯片?

Guru**** 2765405 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24070, BQ24071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120107/bq24071-vin-is-5v-can-this-chip-be-used

器件型号:BQ24071
主题中讨论的其他器件:BQ24070

当 Vin=5V 时、BQ24070可能更合适。 查看数据表、如果 Vin<Vout_reg、那么 Vin 通过 PFET 连接到 Vout。  

这是否意味着、如果我们在输入电压为5伏的情况下使用 BQ24071 (更多可用)、我们的 Vout 将是 Vin 减去 PFET 的一些压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    是的、您的理解是正确的。  对于 BQ24071、输入电压需要高于6V 才能将 VOUT 调节为6V。 如果它小于6V、则 Vout 将为 VIN 减去输入 MOSFET 上的压降电压。