This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1查询

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119807/bq40z50-r1-bq40z50-r1-query

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO

你(们)好

1 μ A 在 BQ40Z50的)应用中、发现过放电后、放电 MOS 关断后充电无法恢复。

注1:当直流电源的充电速率为1V/ms 时、发现标志位 ASCCL 和 ASCC 变为红色、充电速率可恢复为0.1V/ms。

注2:测试是一个已完成的电池。

注3:在电池放电至过放电保护后、请使用直流电源为其充电。 直流电源模型为 Chroma 62006P-30-80。

2)ASCC 设置参数如下。

问题1:ASCC 保护是否与直流功率输出速率相关?

问题2:上述问题是否有其他解释?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    您能否共享.gg 文件和 SREC 以及 BQStudio 中的数据日志?

    由于 ASCC 是一种硬件级保护、运行速度非常快、因此我们可能还需要查看原理图、这意味着线路上的瞬变如果足够大、可能会导致触发保护。 尤其是当 SRN/SRP 线耦合到另一条迹线时。

    此致、

    Wyatt Keller