This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:CP2输入电压范围

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119824/tps2121-cp2-input-voltage-range

器件型号:TPS2121

大家好、

例如、TPS2121的 CP2输入端可以使用5V 基准电压。
这样、分压器的因子会减小、容差应减小。

此致、

Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、  

    CP2输入与 PR1引脚具有相同的额定电压、建议工作电压范围为0V 至5.5V。  

    在 CP2引脚上施加5V 电压没有问题。  

    此致、  

    Elizabeth