This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7800:LM7805MPX/NOPB

Guru**** 2503795 points
Other Parts Discussed in Thread: LM340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119746/lm7800-lm7805mpx-nopb

器件型号:LM7800
主题中讨论的其他器件:LM340

大家好、我正在寻找一个替代器件型号、其特性与 LM7805MPX/NOPB 相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfredo、  

    我目前正在对此进行研究。 请允许1-2天。 此外、P2P 是否是一项要求?  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edgar、是的、这是一项 P2P 要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edgar、是的、这是一项 P2P 要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfredo、  

    LM340MPX-5.0/NOPB 是一种出色的 P2P 替代方案、  

    IQ 略有不同、LM340与30V 相比可升至35V、它们来自同一系列器件、甚至共享相同的 DS。  

    最棒的  

    Edgar Acosta