This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:TPS7A8300

Guru**** 2535860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119510/tps7a8300-tps7a8300

器件型号:TPS7A8300

大家好、团队、

我在我的项目之一中使用 TPS7A8300RGRR 进行5V 至3V3转换。

在中、 电源正常(PG)引脚始终处于低电平状态(即0V) 、即使 VIN、EN 和 VOUT 在范围内(即 I/P 和 O/P 电压均正常)。

我已使用10K 上拉电阻器(根据数据表)将 PG 引脚与 Vout (3V3)相连。

请指导我解决此问题(即将 PG 引脚设为高电平)。

此外、让我知道要验证哪些参数来使 PG 引脚变为高电平。

注意:在我的设计中、我不使用 SENSE 和 BIAS 引脚。 (保留打开)

谢谢、此致、

Prabakaran P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabakaran、您好!

    您能否分享 TPS7A8300的原理图? 我想知道如何配置输出电压。  

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Nick Butts、

    随函附上了原理图。 因为 GND 引脚由于错误而未显示。 保持不变。 如有需要、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Prabakaran P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabakaran、您好!

    我看不到您的原理图有任何明显的错误。 您是否捕获了可共享的器件启动范围截图?

    谢谢、

    Nick