This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90124A:Fusion 软件中的 GPI 引脚设置

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90124A, UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119916/ucd90124a-gpi-pins-setting-in-fusion-software

器件型号:UCD90124A
主题中讨论的其他器件: UCD90120A

大家好、团队、

我的客户正在使用 Fusion 软件评估 UCD90124A、以实现 CT 扫描仪系统的电源控制、然后他们有问题。

除了前三个 GPI 引脚之外、您能否帮助确认 UCD90124A 不支持基于 GPI 的电源轨故障响应?
客户获得的菜单如下所示、与用于 UCD90xxx 序列发生器的 Fusion Digital Power Designer GUI 7.0用户手册中的图不同。 (SLVUB51)

/resized-image/_size/1506x628/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/8484.png

SLVUB51的第19页
/resized-image/_size/1055x782/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/2333851.png

感谢您的帮助。

此致、
Akihisa Tamazaki



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、对于 UCD90124A、使用 GPI 打开/关闭电源轨的唯一方法是使用引脚选择的电源轨状态。

    UCD90120A 上没有 GPI 故障关断功能  

    例如、快照来自不同的设备。

    此致

    Yihe