This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:芯片烧毁

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120020/tps650864-chip-burnout

器件型号:TPS650864

您好 TI

   下图中的系统通电后、首先烧录 FPGA、然后烧录 TPS650864。 测试的三个板是一致的。 请帮助指导如何找到原因?

电源芯片是否可能功率不足、从而导致过流保护、过流保护将重复重启。 烧录 FPGA 后、自行烧录。 目前、所烧坏的是 BUCK?的1.8V 对地短路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨天好、

    感谢您使用 E2E!  您能否 共享  TPS6508641器件布局和原理图的 PDF 副本? 如果您需要以保密方式发送文档、我们可以设置私人消息。

    您能更详细地描述问题和事件顺序吗? 我想确保我理解当你说"燃烧"时发生的情况。 在您描述的"烧写"之后 PMIC 是否不再正常工作? 还是器件只是在上电序列的某个部分复位?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 James

         感谢你的答复。 原理图可以发送。 但需要私人消息、 它是通过电子邮件发送的吗?   我的电子邮件: rain.wang@arrow.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨天好、

    没关系、我将向您发送电子邮件。

    此致、

    James