This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:TS 引脚设置

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119692/bq25898-ts-pin-set-up

器件型号:BQ25898
主题中讨论的其他器件: BQ27Z561

大家好、

您可以帮助回答以下问题吗?

1、  如果温度 是通过主机读取的、是否需要通过 TS 引脚和 NTC 收集温度、是否可以控制充电器 IC?
2 1S2P 电池组通常具有多个温度探针(NTC)?
3,电量监测计和充电器 IC 都需要获取电池温度。 如果电池组仅提供一个 TS 引脚、如何处理电量监测计和充电 IC 的 TS 引脚?

谢谢、

海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、  

    1) 1) BQ25898无需使用 TS 引脚和 NTC。 TS 电阻器网络可使用2个10千欧姆电阻器、使 TS 电压始终处于正常工作范围内。 主机可以根据读取的温度调整充电参数、但请注意、客户是否希望使用带 TS 引脚的 NTC 遵循 JEITA 指南是最简单的方法。  

    2) 2)如果您的电池组具有多个温度探头、则只应将1连接到 BQ25898的 TS 引脚。

    3) 3)这取决于所使用的电量监测计。 如1)中所述、BQ25898不需要连接电池 NTC 即可正常工作。 如果电量监测计需要温度监测、则将电池组上的温度探头连接到电量监测计产品。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的回答。  

    是否可以使用 TS 引脚监测监测监测仪表 TS 引脚处的电压?  

    此致、

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、  

    我不是 BQ27Z561上 TS 引脚偏置的专家、但通过快速查看数据表、我不建议将电池组 NTC 连接到 BQ25898和并联测量仪表器件。

    BQ25898将 V_ts 与以内部 REGN 电源为基准的内部阈值进行比较、以根据电池温度控制充电周期。 在 BQ27Z561中将 NTC 也连接到电源轨可能会导致问题。  

    此致、

    Garrett