This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 不同的行为

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119974/different-behaviors-with-same-test

器件型号:BQ25570

您好!

我们使用两个 BQ25570构建一个用于压电式和太阳能收集源的小型系统、如图所示:

VBAT = 3.3V 至4V、具体取决于电池电量

我们所期望的是、即使收集源未物理连接到 Vin_dc、并且 Vstore 设置为电池电压电平(Vbat)、Vout 也会以3.3V 的电压输出。
我们所经历的是、这取决于具体情况。 有时我们有3.3V 电压(系统负载连接到 Vout)、有时我们在 VSTOR 未充电的情况下测量低电平电压、如1.4V 或0V。
如果收集源连接到 Vin_dc、则 Vstore 开始增大、直至达到~2V、然后得到电池电压电平。
如果已充电电池连接到 Vbat、Vout 电平不应始终为3.3V (通过 Vout_SET 引脚设置)?
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giacomo、

    VSTOR 和 VBAT 之间用于提供电池欠压保护的内部 PFET 具有一个体二极管、允许电流从 VSTOR 流向 VBAT。  如果 VBAT 100mV。  如果充电器处于此状态、将电源连接到 VIN_DC 会打开 PFET。  如果电池有自己的欠压保护、我建议短接 VSTOR=VBAT。

    此致、
    Jeff