This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:5V 输出的最小 VIN

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119998/lmz31710-min-vin-for-5v-output

器件型号:LMZ31710

您好!

我的客户使用的 LMZ31710的 VIN=5.8V、VOUT=5V。

可保证稳定5V 输出的最小 VIN 是多少?

他们如何估算 VOUT 的最小 VIN 值?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    如果您的输入电压始终未低于5.8V (包括纹波和噪声突降)、并且在所有条件下都不会降低、那么您应该可以正常工作。
    这也取决于您的输出电流。 我假设 Iout=10A。
    最小输入电压实际上为5.7V。

    您可以使用 WEBENCH 电源设计  器(本页的 LMZ31710数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)估算最小输入电压。

    此致、

    Yitzhak Bolurian