This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC100-Q1:如果移除 ILIM 引脚上的10k 上拉电阻器、静态电流降低200uA。

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120030/tps1hc100-q1-quiescent-current-decrease-200ua-if-remove-10k-pull-up-resistor-at-ilim-pin

器件型号:TPS1HC100-Q1

你(们)好

我的客户发现 ILIM 引脚连接(外部电阻器/GD/float)会影响静态电流、如果移除 ILIM 引脚上的10k 上拉电阻器、静态电流会降低200uA。  

这会影响应用程序、您能否帮助详细说明它并检查这是否是预期行为?  

如果您有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    为了实现限流、ILIM 引脚应通过一个外部下拉电阻器被拉至 GND。 您在这里指的是什么上拉电阻器?

    请注意、如果没有外部电阻器、器件将默认为其内部电流限制值、这是一种故障条件(3A 典型 CL)、不推荐使用。

    由于 ILIM 基准不再有外部电阻器、我们预计静态电流会有小幅变化。

    谢谢、

    Shreyas