This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:使用 bqStudio 生成黄金映像的过程

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQSTUDIO, EV2400, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110246/bq27z746-procedure-for-generating-golden-image-with-bqstudio

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400BQ27Z561

作为使用上述器件的新手、我很不了解如何使用 bqStudio 来设置器件和生成黄金映像。 我能找到的所有文档都与其他器件相关、通常会让我感到困惑、而不是他们所澄清的。 在这些其他文档中、提到了 bqEASY、这是一个有助于生成黄金映像的向导。 适用于 bq27Z746。

我将 EVM 与 EV2400搭配使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    我认为 这份文件 应该有所帮助。 它包含设置监测计的所有步骤。 一些步骤(如进行低温相关性)是可选的。  

    要生成黄金映像、您只需使用 BQstudio 中的黄金映像按钮即可。 此选项卡允许您以各种格式导出"黄金映像"。

    当然、更复杂的部分是识别 CHEMID 并在监测计上执行学习周期。 以下 有关学习周期的指南、以防对您有所帮助。 正如您提到过的、这些指南中的大部分都是针对不同的电量监测计编写的。 但是、由于它们使用相同的算法、因此大多数信息都是准确的。 只需注意具有不同名称的位。  

    请随时提出有关该流程的任何问题。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好、非常感谢您提供的出色指导、我现在的理解更加深入。

    我似乎无法找到答案的第一个问题是与一系列寄存器有关、我在使用 bqStudio 保存的数据存储器文件中没有提到这些寄存器。 例如、"Volt Hi Set"和"Volt Hi Clear"。 我假设它们与硬件或固件单元保护相关、但我搜索了数据存储器文件、我不确定这些寄存器如何映射到数据存储器。

    非常感谢您帮助我完成这一旅程、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    详细说明请参阅 TRM 的第9.2节。 基本上、这些值与 GPO 引脚的中断功能相关。 当超过阈值时、器件将切换 GPO 引脚(只要其配置为用于此目的)、并在满足清零阈值时清零。 最终、它是一个可选功能。

    数据存储器中的路径为:

    设置->配置->初始化电压过高(其他设置也是如此)

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好、我仍然感到困惑的是哪些设置会影响 FET 开关以及哪些设置会影响中断。

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    您是否已阅读/是否有权访问 TRM? 它们往往很长、但基本上是所有功能以及如何与其交互的完整列表。 TRM 的第4节涉及保护、这是影响 FET 开关的所有条件。 您之前提到的材料位于第9节、即主机中断。  

    例如、保护中有一个称为电池过压保护(OVP)的条件、该条件设置为在4460mV 时触发。 这将禁用 CHG FET、以防止再次充电。 这基本上相当于您之前提到的警报的保护。  

    最简单的方法是查看数据存储器中的选项卡。 保护中列出了 OVP 阈值、中断设置全部在设置中列出。

    最终、最好的选择可能是读取 TRM。 如果您浏览过与您不直接相关的主题、实际上这并不是一段很长的阅读时间。 您还可以在 TRM 中进行文本搜索、以查找任何不清楚的位/主题。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Alex。

    我认为这里的关键信息是"警报"和"保护"之间的区别。 我将在学习 TRM 时考虑到这一点。

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Alex、我现在再次尝试设置我的 bq27z746 EVM、以便完成学习周期。在调整数据闪存中的一些参数时、bq27Z746似乎处于某种奇怪的状态。 我一直在进行调整、当某个值看起来正确时、我一直在将数据闪存导出到文件中。 我将使用 bqStudio 进行此操作。

    这种情况已经运行了几天、但是、最近我注意到、导入完成后、屏幕上的值不会改变。 具体而言、电芯增益参数与文件中的值大相径庭。

    我想知道 bq27Z746是否已密封、因此我已使用 bqStudio 执行"解封"命令。 这没有改变问题。

    我相信我已经做了一些事情来影响我的实验、但无法确定是什么。 有什么想法吗?

    非常感谢、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    是否可以转到窗口->首选项->数据存储器(下拉列表)->导入?

    在该窗口中、有一个选项可以排除某些字段被.gG 文件更改。 很可能该字段会显示"calibration"、即电芯增益类别低于。

    因此、如果您希望在导入时覆盖校准、请确认该字段没有显示校准。 如果确实如此、请告诉我问题是否出在这里。 此外、如果它为空、您能否确认您导入的.gg 文件包含您希望写入的参数(IE、它是否导出值)。  

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好、我遵循了您的程序、但导入仍然不起作用。 实际上、bqStudio 的状态行上有一条消息、说"未写入参数、类名设置、子类名制造、写入数据存储器的参数名称 MFG 状态初始化未通过回读验证。"

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    是否可以向我发送其中一个.gg 文件? 我可以在我的一个器件上尝试。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DataMemory_5F00_1_5F00_0628_5F00_2022.gg.csv

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    我可以将此.gG 文件写入我的设备而不会出现问题。 我注意到、它将 MFG 状态初始化更改为10、但监测计会立即将其设置回它当前具有的任何值。 它不会导致我收到回读错误、但我可以看到它的可能情况。 我的唯一想法是尝试将.gG 中的 MFG 状态与实际的 MFG 状态匹配、看看这是否会阻止回读错误。 例如、您的值为10、对应于 FET_EN 为高电平、其他值均不相同。

    否则、我不确定如何解释为什么我的 IC 能够导入这个、而您的不能导入。 您能否确认器件的电压/状态正常? 可能尝试下电上电、甚至重新编程原始.srec? 它似乎是为您服务的、现在有问题吗? 对原始.srec 进行重新编程通常是一种可靠的方法、只要硬件正常、就可以将器件带回原位。 我建议尝试、然后再次导入.gG。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    芯片已多次上电并尝试使其正常工作。 我当然可以稍后尝试 MFG 状态更改。

    我不确定对 SREC 重新编程意味着什么? 我假设这是芯片的固件。 我不知道如何执行此操作或从何处获取 SREC 文件。

    谢谢、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    SREC 包含监测计对 FW 和数据存储器进行编程的指令、它是"黄金映像"文件类型之一。 您可以在 BQstudio 的黄金映像选项卡中生成一个映像。 至于从何处获取、我们通常在 TI.com 上有一些内容、但我发现 TI.com 上实际上没有这种内容。 因此、我实际上不能与您分享。 如果您有另一个 EVM、则可以使用该 EVM 生成 SREC、并将其用于出现错误的 EVM。

    在此情况下、我们可以检查的另一件事是 DataFlash OK 电压阈值。 您能否尝试关闭电源(4V 应该正常)而不是电池、看看这是否有用。 有时、回读错误是由电压过低引起的、为了安全起见、监测计阻止写入闪存。 此外、确保电流限制不会太低、因为编程会导致电流消耗增加、如果阈值太低、则会限制电源。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我编辑了'.gg'文件以使'FG Status'与芯片当前保存的内容匹配并进行了导入。 现在、当我写入所有值时、另一个位置发生故障。 这次是"CC 增益"。

    我想知道我们这里是否会出现某种"catch 22"、因为当连接的电池充满电并测量2.8V 时、bqStudio 会报告"Voltage"为9mV。

    同样、bqStdio 仪表板用于正确报告"电压"。

    此致

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是芯片状态的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    我看到您在执行校准后得到的捕获22是什么意思。 听起来、电压校准不当、读数非常低、而这种低电压使您无法重新校准。 我认为您的 EVM 可能无法通过您当前的工具恢复。 如果您有.srec、则可以解决此问题。 如果您有另一个 EVM、则可以从该器件中提取 SREC 并使用它来修复当前 EVM。 或者、您可以购买另一个 IC 并将其关闭。  

    我们的大多数监测计在产品页面上都有一个固件包、其中包含默认 SREC、但它需要经过导出控制。 实际上、我们仍在为该器件提供固件包、但我还没有日期。  

    很抱歉、我没有更多帮助、希望我们能尽快提供 FW 软件包。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好、这是最令人失望的、也有点令人担心的是 bq27Z746在开发过程中可能会有点"脆弱"。 尤其是当新手落在键盘后面时。

    我已经订购了替换 EVM、因为我只有一个 EVM。 也许您可以向我介绍将 SREC 文件从新到货复制到当前 EVM 的过程。 至少我们可以肯定地知道问题是固件。

    请再来一件事。 我们的电池容量为100mA、我们需要测量可能为200-300mA 的峰值电流。 在我的电流 EVM 上、我将用于高侧监控的感应电阻器交换为0.330R。 我计算得出这一值是为了提供针对 ADC 输入范围指定的+/- 0.1V 电压。 我离开了安装在 EVM 上的低侧感应电阻器(0.001R)。 这是否有可能导致故障?

    谢谢、

    SID    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    我对导致/启动奇怪行为的原因很好奇、以便将来参考。 我假设您正在校准器件、还是情况并非如此?

    至于提取.srec、您可以转到 BQstudio 中的"golden image"选项卡并从新电路板上的该选项卡导出。 然后、您可以使用"编程/固件"选项卡将新.srec 编程到原始设备上。 它会将所有数据存储器重置为默认值、但您发送给我的.gg 应该会恢复您已更改的设置。  

    对于感应电阻器、330mohms 相当大、但考虑到容量/电流较小、这似乎是合理的。 通常、当人们尝试达到0.1V 的满标度时、他们会在感测电阻上产生热问题、我检查了粗略估算值、它的功耗大约为29.7mW。 您可以检查这是否符合感应要求、但可能还可以。

    至于未被删除的低侧感应、我不会预见这会导致问题。 它仍在电源路径中、但与330m Ω 相比、其幅度可以忽略不计、如果您为高侧配置跳线、则其压降不会触碰 IC。  

    我建议更改禁止数据存储器将校准改回默认值的设置、并且只能通过 CALIBRATION 选项卡的工具更改校准值。 通过存储器导入更改校准没有任何真正的原因、这会给类似问题带来风险。 您自己的电路板将来最终将需要与 EVM 不同的校准。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的输入 Alex。

    我想、当芯片出现问题时、我已经准备好校准芯片了、在尝试恢复这么长时间后、很难记住。 像您一样、我对发现原因感兴趣。 我更改了感应电阻器、使用跳线选择了隐藏侧。 校准问题不是很好、所以我返回到低侧选择、只是为了验证我获得的结果与隐藏侧感应电阻器更改之前相同、我得到的结果是一样的。 回到隐藏侧后的某个时间发生了错误。 我可能尝试手动更改校准、这可能是故障点。

    我将在几天内获取新的 EVM、当然会在这里报告固件更新结果。

    再次感谢您的帮助、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我收到了新 EVM、保存了其固件、然后使用保存的固件对原始 EVM 进行了编程。 导入我保存的最后一个数据闪存后、似乎 bq27Z746已恢复。 bqStudio 中报告的电池电压现在是正确的。

    回到我原来的任务、即使用新的0.33R 高侧感应电阻器校准电流测量。 如果我以适度的50mA 负载电池组、bq27Z746会关断电池组电压。 我以为我已经禁用了所有保护功能、以便尝试校准。 也许您可以概述如何继续让 bq27Z746保持"活动"并进行校准。

    谢谢、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    您是否在 BQstudio 中看到触发保护? 如果是保护、您将看到 XCHG 或 XDSG 变为高电平、以及指示触发的特定保护的位。 我之前看过你的.gg、没有看到任何明显的问题。 在任何情况下、日志都很有用、因为它将显示在这种情况下发生的情况。

    如何生成50mA 负载? 我发现人们使用 CC 电源并最终无意中接地 PACK+的问题。 不过、我敢打赌它的保护功能、那么您能否在 BQstudio 上分享问题的日志或寄存器的屏幕截图?

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    [引用 userid="492703" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1110246/bq27z746-procedure-for-genering-goldial-image-with -bqstudio /4141189#4141189"]您是否在 BQstudio 中看到保护触发?[引用]

    是的、当施加负载时、我看到"XDSG"置位、同时"SS"置位。

    [引用 userid="492703" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1110246/bq27z746-procedure-for-generating-goldial-image-with -bqstudio /4141189#4141189"]您如何生成50mA 负载?[/quote

    我使用电子负载来生成负载。

    [引用 userid="492703" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1110246/bq27z746-procedure-for-generating-goldial-image-with bqstudio /4141189#4141189"]因此您可以在 quote/quot./quot.c 中共享问题日志或 BQstudio 寄存器的屏幕截图[?]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我刚刚在电池组上尝试了一个电阻负载(大约10mA)、bq27Z746未关断。 因此、您的加载假设似乎是正确的。 这给校准带来了挑战、我想我只需要使用功率监控器测量实际负载电流。

    谢谢、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    现在、我让芯片保持"活动"状态、我需要校准电流、因为感应电阻器有很大的不同。 (0.33R)

    我的电阻负载为11mA (已测量)仪表板电流显示屏显示3684mA、这是在给定感应电阻值的情况下的预期值。 当我在校准页面"Applied Current"字段中输入-11mA 并按下"Calibrate Gas Gauge"时、我收到一个错误、表示电流过低或与输入的值不匹配。

    这里似乎有一个问题22、我认为这就是我尝试手动调整增益值的原因、这可能导致芯片固件问题。

    您建议我如何继续校准此电量监测计?

    谢谢、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    看起来我需要更大的电流。 我在校准页面中输入了-100mA、然后进行了校准。 我只需要获取一些电阻器来实际消耗该电流水平。

    看起来我几乎能够校准这个测量仪表、因此我将把这个很长的线程标记为已应答。 我非常感谢你们的帮助和耐心。 我会提出一个新的问题。

    非常感谢、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    感谢您的更新、但我认为我看到了一个问题。

    问题似乎是您遇到了硬件保护。 HCSD 为高电平、表示 SCD (放电期间短路)被触发。 这是有道理的、因为默认情况下、当检测到-20mV 时、该值会被置位。 使用大型感应电阻器时、您可能会在50mA 区域碰到它。 您可以将阈值设置为100mV。

    我建议仔细检查您的系统的所有硬件阈值电压、否则您可能会继续达到这些电压。 原因是、虽然较大的感应电阻器可提供良好的精度、但也可以非常轻松地达到阈值。

    请参阅此部分、并根据您选择的电压和电阻器计算电流阈值。 如果阈值太接近、则可能必须减小检测位的大小。

    此外、现在 TI.com 上提供了 BQ27Z746 FW。

    祝您好运、

    Alex M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好、感谢您提供的额外信息。 您将在上面看到、通过使用电阻器负载、我能够使监测计保持运行。 这是电流负载约为11mA (放电)时的情况。 根据您在上面写的内容、我调整了电子负载、仅消耗2mA 电流、测量仪表在施加负载时会关闭。 因此、我感觉负载本身会影响测量仪表。

    我运行了功率监控器并捕获了负载的电压和电流、但未发现任何异常。 以下是施加负载时的电压/电流捕获:

    等、我刚刚注意到、消耗的电流实际上是50mA、这可能是由于负载的低范围。

    我将进一步检查。

    谢谢、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好、感谢您提供的额外信息。 您将在上面看到、通过使用电阻器负载、我能够使监测计保持运行。 这是电流负载约为11mA (放电)时的情况。 根据您在上面写的内容、我调整了电子负载、仅消耗2mA 电流、测量仪表在施加负载时会关闭。 因此、我感觉负载本身会影响测量仪表。

    我运行了功率监控器并捕获了负载的电压和电流、但未发现任何异常。 以下是施加负载时的电压/电流捕获:

    等、我刚刚注意到、消耗的电流实际上是50mA、这可能是由于负载的低范围。

    我将进一步检查。

    谢谢、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我刚刚对电子负载进行了一些测试、实际上有一个初始电流尖峰远远大于所选电流尖峰。 看起来我需要一个新的负载

    感谢您提供有关硬件保护的指导。 现在、我似乎能够运行校准、我可以向前移动、尤其是在我获得新负载时。

    谢谢、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    有趣的是、负载具有如此大的初始尖峰、几乎正好为50mA、我想不出这是为什么。 无论如何、负载消耗的电流过多并触发 SCD。 由于您希望无论如何增大 SCD 阈值、因此在更改电流负载后可以继续使用电流负载。

    如果出现问题、随时可以提出更多问题。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我回来尝试校准此电量监测计、并且越来越困惑/沮丧。 我为当前留出了电子负载、并使用简单的电阻负载来校准仪表、至少作为起点。

    我发现有一点是一个 catch 22、我有一个电阻器、用于设置大约100mA 的放电电流。 连接后、监测计会关闭电池组输出。 根据您的建议、我查看了 SCD 和 OCD 阈值。 如果您还记得我使用的是0.33R 感应电阻器、因此、考虑到 SCD 和 OCD 的最小值为-1000 (-100mV)、我认为这应该表示大约300mA 的最大放电电流。 因此、远不及电阻负载所需的-100mA 电流。

    当监测计关闭时、电池组电压 SS 和 HSCD 一样设置。  

    当我使电量监测计接近校准时、我曾禁用保护功能、因此让我感到困惑的是电量监测计为什么仍然关闭电池组电压。

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    您不能禁用硬件保护、只能禁用基于固件的保护。 至于更改阈值后仍能获得硬件保护的原因、这一点还不清楚。 您的数学计算是正确的、大约需要300mA 的电流才能触发这些参数。  

    因此、一种可能性是、无论出于什么原因、阈值的更改都不会生效。 您是否尝试重置监测计并检查数据存储器、以查看是否仍将阈值设置为新值?  

    另一种可能是、连接时负载会拉高峰值电流、从而触发保护。 一种检查方法是在连接到负载时使用 DMM 或示波器。

    最终、这种大型感应电阻器将使事情变得困难。 您是否看过 此文档 ? 我忘记说的一点是、监测计在不缩放的情况下可以处理的最大感应电阻约为30mΩ Ω。 因此、您需要进行一些电流调节以使其正常工作。 我提出这个问题的原因是、调节为30X 意味着您应该能够使用<50mA 的放电来校准监测计。 这样、您就可以为校准操作移去硬件保护、然后在校准后尝试对其进行修复。  

    我不确定这是否会有帮助/如果您已经这样做、但最好排除校准作为问题的来源。 此外、如果您可以共享.gg 和日志文件、这将始终有帮助。  

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    [引用 userid="492703" URL"~/support/power-managing-group/power-management/f/power-management-forume/1110246/bq27z746-procedure-forthe-generating-goldial-image-with bqstudio/4148836#4148836"]因此、一种可能是由于任何原因而无法更改阈值。[引用]

    我重置监测计、并保留阈值。

    [引用 userid="492703" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1110246/bq27z746-procedure-genering-goldial-image-with -bqstudio/4148836#4148836"]另一种可能是负载拉取电流尖峰/报价的[

    我连接了一个功率监控器、捕捉显示没有尖峰、我仍在使用一个简单的电阻器负载。

    [引用 userid="492703" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1110246/bq27z746-procedure-for-generating-goldial-image-with bqstudio /4148836#4148836]\n 您是否还看到 过此文档 ? [/报价]

    我没有看到过这一点。

    在阅读了我认为最有趣的文档后、我开始了新测试的计算。 在给出的示例中、它们表示"默认"感应电阻器为0.01R。 观察 bq27Z746-EVM TRM、它似乎具有0.001R 电阻器、bq27Z746的"默认值"是吗?

    我的测试将具有10uA 的分辨率、因此校准比为100。 这需要一个0.1R 的感应电阻器、但是、通过查看 bq27Z746数据表、可以看到感应电阻器的建议最大值为0.02R。 我找不到绝对最大值。

    读出"6.3校准和配置"一节时、许多设置似乎必须乘以校准比。 例如、我的 SCD 阈值是电流设置为-100mV。 这是通过放电电流为300mA、0.33 x 0.3的0.33R 感应电阻器计算得出的。 将-100的值更改为100 *-100是正确的、这看起来很大、但监测计不接受? TRM 表示最小值为-1000。  

    同样、这些新数据会引起混淆、我看不到如何针对这些低得多的电流配置此监测计、假设您提到的应用手册适用于 bq27Z746。 最终、我需要使分辨率低于10uA、这样我就开始担心器件选择。

    谢谢、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    我已检查硬件阈值设置、实际上无法通过这些数据存储器设置进行更改。 我真的很抱歉错过了这个机会。 此处是 TRM 中的内容:

    这些只是用于指示更改、并且有一个不同的过程来实际更改阈值。 我没有意识到、因为其他具有硬件保护功能的监测计可以通过这种方式进行更改、我没有注意到这种监测计是不同的。 因此、这就是它仍然将保护功能置于电流电平的原因。

    要获得如此小的分辨率、即使是进行缩放、也是很难的。 正如您说过的、您需要大约100倍的比例因子。 不过,这仍然是可能的。 此外、您是否已使用 BQ27Z561进行过评估? 它与 BQ27Z746相当相似、但内置无保护功能。 如果 EVM 阻止了您、我们实际上在最近推出了一款新的 EVM。  

    20mΩ 感应电阻器、其值范围通常为1m Ω。 10MΩ、Δ I 是"默认值"的安全选择、但正如您所知、它实际上取决于负载电流。 我们在 EVM 上使用1MΩ μ A、因为无论负载如何、都不可能导致人员问题。 至于最大值、它取决于测量仪表中的 CC 增益范围。 我说 max 约为30mΩ μ s、原因是 BQstudio 不会让我输入更大的值。 当然、对于调节、您可以完全绕过此问题。 例如、当实际连接330mΩ Ω 时、您应该能够通过将监测计校准为3.3mΩ Ω 来获得所需的分辨率。  

    无论如何、对于更改硬件调整值的问题、我建议启动一个新的线程。 我觉得其他人会有同样的问题、这将有助于进行搜索。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="492703" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1110246/bq27z746-procedure-for-generating-goldial-image-with -bqstudio /4150853#4150853"]硬件阈值设置实际上无法通过这些数据存储器设置进行更改[引用/引用]。

    那么、它们是如何设置的?

    [~引脚 userid="492703" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1110246/bq27z746-procedure-for-genering-goldial-image-with bqstudio /4150853#4150853"]此外、您是否已使用 BQ27Z561进行过评估? [/报价]

    这是我们的第一选择,但是,它是 un获取!

    [引用 userid="492703" URL"~ 30mΩ/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forume/1110246/bq27z746-procedure-for-generating-goldial-image-with bqstudio /4150853#4150853"]我说最大值大约为 μ s、这就是让我输入更大的 BQstudio 值的原因。 当然、对于调节、您可以完全绕过此问题。 例如、当实际连接330mΩ Ω 时、您应该能够通过将监测计校准为3.3mΩ Ω 来获得所需的分辨率。  [/报价]

    这一点让人难以理解、因为该文档适用于不同的电量监测计。

    那么、让我们按 RESET 并启动一个新线程。

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    我们将在另一个线程上进行响应、我将关闭这个线程。

    此致、

    Wyatt Keller