This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840-Q1:用于检测电压阈值的器件型号

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119862/tlv840-q1-part-numbers-for-detect-voltage-threshold

器件型号:TLV840-Q1

大家好、我的客户正在计划使用此器件。 在数据表中、图5-1突出显示了检测电压阈值…。该数字看起来是可配置的。 在本例中、它将是0.9V 和1.6V 型号。 有了这种理解、您能否再次确认这些器件型号是否确实可用、是否可以订购?

TLV840MADL09DBVRQ1

TLV840MADL16DBVRQ1

我在 TI.com 上的可订购产品列表中看不到它们。 他们是否需要请求创建此文件?