This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28712:UCC28712D

Guru**** 2449780 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28712, UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119954/ucc28712-ucc28712d

器件型号:UCC28712
主题中讨论的其他器件: UCC28C42

大家好、

您是否有使用 UCC28712D 的参考原理图设计

输入为8V DC - 45V DC  

输出12V 直流/1.7A 直流

我无法从 Webench 获得信息。 请提供进一步的资料。  

此致

库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28712的 VDD 导通电压约为21V。 它在此应用中不起作用。

    对于低输入范围、我建议使用 UCC28C42。  如果您对使用 UCC28C42进行设计或使用 UCC28C42进行设计有疑问、合适的应用工程师可以为您提供帮助吗?

    此致、