This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:可以从 VDD 引脚获取的最大电流、同时仍获得稳压输出?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119813/lm5064-maximum-current-which-can-be-drawn-from-vdd-pin-while-still-getting-regulated-output

器件型号:LM5064

您好!

我们在设计中使用 LM5064热插拔控制器。

我有一个与此器件 VDD 引脚上支持的电流相关的查询。

 我们通过5个光耦合器将 PM 总线(SDAI、SDAO、SCL、SMBA)和电源正常信号连接到 CPU。

我们计划从 LM5064的 VDD 引脚获取光电耦合器的 LM5064侧所需的电流。 根据我们的计算、我们预计所需的电流不会超过20mA。

 根据 LM5064数据表规格、不太清楚支持的最大电流是多少。

 VDD 电流限制被称为-25mA 最小值。 但是、这是在 VDD = 0V 时进行的。

  • 您能否帮助澄清一下、如果我从 VDD 汲取20mA 的电流、VDD 的稳压输出将是多少?