This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:OV 条件下恢复正常运行的时序

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119783/lmr14050-timing-to-return-normal-operation-from-ov-condition

器件型号:LMR14050
主题中讨论的其他器件:LMR14030

您好!

您能告诉我们从 OV 条件返回正常运行的时间吗?

我们可以在数据表 P.14中看到以下句子。

'当 FB 电压降至标称值为 VREF 107%的 OVP 下降阈值以下时、高侧 MOSFET 恢复正常运行。'

LMR14030是否在开关启动时序上返回正常运行或者与开关频率无关?   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    当器件处于 OVP 时,内部 COMP 将较低,因此如果 OVP 条件为空载,则它将缓慢恢复到具有脉冲跳跃模型的低 IQ 模型。 如果输出具有特定负载、输出将恢复正常运行开关频率