This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2-DEVICE-FW:读取错误的 Chem-ID

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118037/bq27z561-r2-device-fw-reading-wrong-chem-id

器件型号:BQ27Z561-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561-R2

大家好、

客户告诉我、他无法读取正确的 Chem ID。 因此、我去检查一些样片。

在这里、我的应用环境:

-电池组1S

- NCR18500 (1900mAh)化学 ID 2040

-电量监测计 BQ27z561-R2 + PCM

-通过 Battery Studio 1.3.101显示周期和 DF 参数、以获取"黄金样本"

-在生产中:通过闪存流文件对数据包进行编程

测试步骤:

1、读取 Chem-ID (通过 BQ-Studio)= 0x1210

2.读取数据存储器 Ra 表(通过 BQ-Studio)

3、编程 Chem-ID 2040 (通过 BQ-Studio)

4、读取 Chem-ID (通过 BQ-Studio)= 0x2040

5、读取数据存储器 Ra 表(通过 BQ-Studio)、很显然、这些值已经被正确编程...

6.编程 Chem-ID 1210 (通过 BQ-Studio)

7.读取数据存储器 Ra 表(通过 BQ-Studio)

请帮助解决此问题。

Regardes、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 不知道充电/放电周期的历史、Ra 表不是特定 ChemID 的最终证据。 可以在两个不同的 ChemID 之间有一个接近或相等的 Ra 表。

    如果监测计报告1210、但 Ra 表看起来与2040类似、则可能是监测计在正常使用期间获知了 Ra 表中的1210、或者 Ra 表本身是从2040 ChemID 复制的、而不更改1210标签。

    请列出创建 Golden Image 所采取的确切步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    我创建黄金映像的步骤与 TI 文档 slua903.pdf 相对应

    这是我们使用的所有监测计的标准程序。

    共享闪存流文件以进行分析是否有用?

    Regardes、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请附加 FS 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经有任何分析结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已从您的 FS 文件中交叉检查 OCV 表。 它们适用于 ChemID 1210。 您的电阻值不是1210的默认值、但其中一些电阻值(用于高电荷水平)与2040中的值相匹配。

    看起来是使用 ChemID 2040完成学习周期、然后通过 gg 文件导出 Ra 表、并重新导入到为 ChemID 1210编程的监测计中、这将不起作用。

    使用 gg 文件对监测计进行编程不会更新 ChemID。 请使用 Golden Image (.df.fs 或.bq.fs 或.srec)、以确保使用每个参数(包括 ChemID)对整个监测计进行编程。 gg 文件不包含 ChemID、因此不能使用它来代替实际的 Golden Image。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议