This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7705B:TL7705B 未从复位状态释放

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7705B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119588/tl7705b-tl7705b-not-releasing-from-reset

器件型号:TL7705B

您好、先生、

我们在设计中使用的是 TL7705B。

在测试时、我们观察到芯片组未从复位状态释放。

我在 VCC 引脚上提供的电压正好为5V、REF (引脚1)上的电压正好为2.5V

CT 引脚上的电压也放电至0.6V。

我要附上原理图、请仔细阅读。

我在原理图中没有为 RESET 引脚提供10K 的下拉电阻器。 在手动测试时、我在 RESET 引脚6上焊接了10K 下拉电阻器。 即使是这样、我也没有发现任何改进。 IC 不会从复位状态释放(RESET#引脚始终为高电平)

我甚至将电容器 C634调整为0.1uF、将 R4346调整为0欧姆。 但响应仍然相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guru、

    您是否曾尝试通过将原料拉至地面来强制进行重置? 两个复位输出都应具有上拉/下拉电阻器、但正如您所说的、它不会改变输出。 复位引脚是否通过下拉电阻器保持恒定低电平?

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walther、

    树脂引脚为恒定高电平@VCC=5V

    RESET 引脚通过10K 欧姆下拉-->观察到恒定高电平;  

    RESET#引脚上拉为10K 欧姆-->观察到恒定低电平

     RESET=4.3V;  RESET#=0V;  REF=2.5V;   CT=0.63V

    我尝试将树脂引脚连接到低电平@ VCC=5V

    即使这样、我也读取了相同的电压

     RESET=4.3V;  RESET#=0V;  REF=2.5V;   CT=0.63V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walther、  

    对于感测输入引脚、我移除了电阻分压 器并替换为0欧姆(直接连接到感测引脚的 VCC)。 然后、我的芯片组开始工作。