This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:具有/不具有 CdVdT 的输出电压波形

Guru**** 2391025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119009/tps2595-vout-waveform-with-without-cdvdt

器件型号:TPS2595

大家好、

在查看数据表后、我看到带/不带 CdVdT 的 Vout 波形不同。 主要区别在于 Iin、但我们想知道为什么我们可以将 Vout 控制为梯形。  

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梯形意味着下面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我明天就会回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    很抱歉耽误你的回答。  启动期间、eFuse 器件为输出电容器提供稳定电流、因此 VOUT 呈线性上升、而不是以梯形方式上升。  波形差异的原因是、当 dVdt 为开路时、通过器件的电流可能会在器件开始限制之前产生非常高的电流、但当某些 dVdt 电容存在时、器件不会构建高电流并对其进行调节。 Vout 行为取决于电流和负载。  

    客户问题是上图中的梯形 VOUT 吗?

    2.您能否共享原理图和测试条件 ?

    3.测试过程中的负载是多少?

    4.请分享显示 VIN、VOUT 和 IIN 的波形。

    此致

    Kunal Goel