This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414:LM3414

Guru**** 2581655 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119497/lm3414-lm3414

器件型号:LM3414

早上好、先生/女士

ITA Buongiorno Sig./Sig.RA

 

我们使用您的产品 LM3414设计和构建了恒流 LED 驱动器。

ITA Abbiamo progettato e reizzato un led Driver a corrente costante utilizzando un Vostro 成就 prodotto:LM3414。

 

产品的特性如下:

ITA Le caratteristche del prodotto sono le seguenti:

 

电源电压:24伏直流

ITA Tensione di alimentazione:24伏直流

可通过 DIP 开关分别对4个电阻器的插入情况进行电流编程:350mA、500mA、700mA、1A。

ITA Corrente programabile con Inserimento di 4 Resistori atroso un dip Switch rispettivamente:350mA、500mA、700mA、1A。

LED 组:4个串联的 LED。

ITA Banco di LED:4 LED 系列。

LED 颜色:白色。 Vf=3伏

ITA Colore dei 领导:Bianco。 Vf=3伏

 

出现以下问题:

ITA Si presa il seguente problema:

 

通过将电流设置为低于700mA (500和350mA)、LM3414集成电路会以许多杂散以及由此产生的相对于两个设定值(350mA 和500mA)的不正确电流值进行异常切换。

ITA impostando una corrente infiriore a 700mA (500 e 350 mA) il cirtito integrato LM3414 commuta in modo anomalo con molte sepie e conseguenti errati valori di corrente rispetto ai due valori impostati (350 e 500mA)。

 

LED 中的电流以绝对不稳定的方式持续变化。

La corrente nei 领导了莫多阿萨卢塔莫尔的各种连续性。

 

请注意、电流为700mA 和1A 时。 LM3414的切换清晰且完全没有寄生信号、上升沿和下降沿不会发生类似的情况、并且绝对没有任何噪声或干扰。

ITA Da notare Che con una corrente di 700mA e 1 Amp。la fiferazione del LM3414 avviene in mudo Netto e assolutamente privo di segnali spuri e I fronti di Salita e esa discsono esenti da flikering e sono assmente privi qualsiasi rumore o o discolubo o o o amulbo。

 

我们恳请您提供支持以解决此问题、请考虑我们已经制作了500个样本、由于上述问题、我们无法销售此产品。

ITA Gentilmente vi chiediamino supportto per risolvere questo problema, sushorasing Che abbiamo costruito Gia una campionatura di 500 pezi Che a cusa dei quesemi su citati non riusciamo a commercializare prodotto prodotto。

 

附加到:

在 allegato alla prese 的 ITA:

  • 使用 LM3414产品的接线图

ITA 架构 elettrico con utilizzato il Vostro 成就 prodotto LM3414

  • 使用 LM3414产品的印刷电路板布局

电路布局 Stampato

  • 与开关相关的波形

一个很好的地方

 

提前感谢您的技术支持。

ITA Grazie in 预先防撞,按1 Vostro 支持 tecnico.e2e.ti.com/.../Single_5F00_Driver_5F00_LM3414_5F00_1Schematic.pdfe2e.ti.com/.../Single_5F00_Driver_5F00_LM3414_5F00_1Layout.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供原理图和布局进行分析? 谢谢!

    尤廷