This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:环路稳定性

Guru**** 2522290 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119356/lmr51430-loop-stability

器件型号:LMR51430

大家好、

您能否提供 LMR51430的环路稳定性信息或数据?

我在 数据表中找不到任何有关环路稳定性(相位裕度)的特定信息。

如果我只 关注数据表中的电感器和输出电容选择部分、一切都好吗?

我是否需要为外部补偿留出垫、以防万一?

 

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    可以使用数据表中推荐的外部组件来配置电路。  

    您是否有输入和输出条件、我可以向 您发送类似的测试结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    下面列出了我客户的主要要求。 目标 FSW=500kHz。
    ・24V 输入-5V 输出 MAX2.5A
    ・24V 输入-12V 输出 MAX2.5A
    ・24V 输入-3.3V 输出 MAX2A

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh:

    我们将对其进行测试并稍后发送给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuki

    我将关闭此主题、因为我已通过电子邮件向您发送了测试结果