This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:UCC28782-启动问题

Guru**** 2509795 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109950/ucc28782-ucc28782--startup-issues

器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件:ISO7710

您好:

我们注意到转换器(具有标称输入交流电)的功能突然停止。

故障排除步骤不包括下部 NV6117和 SR 的次级链、光电、并联稳压器以及上部 NV6117:因为我们可以通过切换下部链产生输出;同样、也可以在上部开关上产生切换。

因此、这会导致耗尽模式启动链。

我们多次更改耗尽模式器件、TVS、P13处的齐纳二极管和控制器、使模块正常工作。

我假设 P13处的延迟是原因:耗尽开关处的链条反应:输入直流上升、耗尽开关源随后出现、但栅极处的 P13为高阻态、因此源极-栅极 TVS 会发生击穿、从而使 VG 比源极低16v。 如果源电压上升到40V、那么栅极将会击穿、不会呢?

但无法通过使用常用方法测试器件来得出结论-由于 Vgs 为0、因此您仍然可以读取 Rds-on。

如果这是您多次观察到的故障、我们应该建立某种机制来防止这种故障。

这是什么?

从 P13到栅极的串联二极管?

这不会解决许多其他启动问题。

另一个问题是控制器将运行8ms、然后关闭。

由于大多数装置都能正常工作、因此很难假设会导致此问题的原因。

找到问题需要很长时间-有时、除了责怪控制器之外、我们找不到任何其他原因。

此类行为的已知原因是什么?

如果在这方面有任何帮助,将不胜感激。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    请您澄清一下"转换器突然停止运行"的含义是什么、某些组件是否损坏或仅发生保护。

    您提到"我们通过更改耗尽模式器件、TVS、P13处的齐纳二极管和控制器使模块工作"、因此我猜有些器件已经损坏、

    我们确实看到耗尽模式 FET 很少出现故障、在改进耗尽模式 FET 周围的保护电路后、我们从未从客户那里听到过一些问题报告。  

    有关详细信息、请参阅应用手册 第7.9章。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua982

    希望这能为您提供帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jaden

    Thnx 非常需要这样的快速回复。

    非常感谢。

    是的、我们已经注意到耗尽模式器件故障:其故障的唯一迹象是模块中未启动。 然后齐纳二极管会运行、

    当然、更换会开始。

    我们尚未看到任何组件在正常工作的模块中变得很热-实际上、模块可能以.93+的效率运行。

    有故障的模块将在7.86ms 左右(有任何负载时)突发并关闭。 它将重复执行此操作。

    我们非常熟悉 TI 的故障排除应用手册。

    我们想知道是否存在电容器或 PCB 问题...仍在搜索中。

    由于这种情况是不时发生的、因此需要大量时间才能找出原因...我们必须找到根本原因。 因此、在生产模式下、我们可以快速修复任何恶意模块。 本着这种精神,我发送了失败报告-如果发现了任何新模式,并且社区报告了...修复...

    到目前为止、我们的问题一直是变压器问题和 SR 偏置问题、所有这些问题都已消除(除了不确定 EPC GaN 器件的焊接之外、我们正与供应商合作解决这一问题)。 至于耗尽失败、我们相信我们可以很快解决。

    但突然启动:到目前为止还不知道为什么!

    问题仍然是:最可能的原因是什么?

    CREF 电容的一些边际值(我们的值为.033uF、X7R)

    启动耦合 RUN 和 PWMH 与高侧 ISO7710之间的二极管压降是否过高?

    NV6117偏置引脚1下方的 S13电容不够用或微不足道(我们有.033uF、X7R)。

    控制器启动时 S13电流源的变化?

    我们在 PWML 信号处有287欧姆、以降低 NV6117 -它是否应更高?

    人们对其中的任何一项进行了哪些报告?

    等等

    与往常一样、任何评论/建议都将受到高度赞赏。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    你说了很多,但很抱歉我没有得到关键点。  

    如果您捕获了任何波形并可以分享给我们进行分析、您能否简单地阐明问题所在。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很快就会这样做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Robin、我将等待您的进一步调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden 您好:

    我们已检查了一个拒绝启动的汇编代码的每个值、焊接...。 当然、人们担心这种不可持续的运行可能会出现大量问题、这种情况是不可接受的。

    我们本周花了40个小时来寻找可能的原因。 未找到任何内容。

    此处是我们的停留点:在启动时、我们可以看到 NV6117在脉冲非常窄的情况下降低约7ms。 我们已经检查了 Aux 波形:当然、它非常低且窄、因为 xmfr 肯定不能在低至130ns 或该范围内工作。

    与故障排除文档不同、这不是因为电流波形噪声大- 还有其他组件完美无缺地证明了这一点。

    然而、必须有一个原因才能开始产生非常窄的脉冲。 请记住、我们的 xmfr 基于 PCB:变化的可能性很小。

    问题是:CS、SWS、VDD、P13、S13、 FB、RDM、RTZ、REF、NTC、 运行 ETC 会导致控制器产生非常窄的脉冲?

    该组件上。

    我将于星期一向您发送波形。

    -r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    通常、窄脉冲是由 CS 引脚上的高电平噪声引起的。尤其是在高压线路输入和基于 PCB 的变压器(平面 XFMR)、因为绕组间电容大于 bbin XFMR。  我正在等待您的波形。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden:

    我正在准备对 Andrew 的问题作出答复。 我丢失了 PC 上的照片。 如何从我对您的回复中检索这些回复? 我在答复中附上了他们一段时间,但没有看到这份附有附件的答复。 如何在此处找到它们?

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我在此帖子中未看到任何附件、但我在另一篇帖子中找到了附件:

    /sca-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/slides_5F00_28782_5F00_startup.pptx

    希望这是您想要的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jaden
    PL 查看我们所做的全新装配体结果上的附加文件、以进一步探索启动以关闭。
    如您所见、波形如预期的一样干净。 但是、根据文档、关断是由 OVP 引起的。
    编程的输出应为20V.5、但一直到22.6V
    经过调查后、似乎没有任何焊接问题。 这就留下了光耦合器:我们在 功率高达80W 的版本中使用了相同的光耦合器(然后出现了我们之前报告的故障、但我认为现在已经解决了这些故障)
    在我们更改部件之前、您对这种关闭的根本原因的评估是什么?
    感谢您在这方面提供的任何帮助。
    -re2e.ti.com/.../UCC28782ASSY_5F00_ROOT_5F00_CAUSE.pptx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    您能否共享整个原理图以进行审阅,如果无法发布,请通过电子邮件发送

    我没有搜索 FODM8810的数据表(只能搜索 FODM8801),能否检查 P/N 是否正确,或者您可以直接将数据表发送给我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden 您好:

    我会尽快。

    通过电子邮件发送。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden 您好:

    我们现在可以使用这些模块。 Tan 建议我是否可以在 论坛上分享我们的意见。

    我将>

    我需要一天或两天时间来收集我们所进行的所有交换、提取重要的内容并发布 ppt 文件。

    我们将:您在应用程序支持方面的帮助是无与伦比的!

    THNx \r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    谢谢、我们将等待您的观察和测试报告。