您好、先生、
TPS628501-Q1: 我在数据表中找不到电感器计算公式,您能否 给出 公式?
谢谢
Cynthia
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
TPS628501-Q1: 我在数据表中找不到电感器计算公式,您能否 给出 公式?
谢谢
Cynthia
您好、Cynthia、
感谢您联系我们。
答案与之前的一个(+) TPS62812-Q1:电源管理论坛-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛)相似。
在这种情况下、建议的范围为:

µH、该器件针对标称0.47 μ H 电感器进行了优化、开关频率通常为2.25MHz。
有关更多详细信息、请参阅数据表。
谢谢、
Stefano
您好、Cynthia、
该公式在理论上是正确的、但它对我们的转换器不起作用。 由于补偿网络是集成的、因此您需要在建议的范围内选择一个电感值。 如果使用17uH 电感器、则很可能会出现稳定性/负载瞬态问题。
我建议在2.25MHz 下使用470nH (最佳)或1uH 电感器。
对于0.1A、我希望器件以 DCM (PFM 模式)运行、或以最小负电感器电流以 CCM 运行。
如果您对详细信息感兴趣、可以 使用 器件模型模拟行为。
谢谢、
Stefano