This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501-Q1:电源管理论坛

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119363/tps628501-q1-power-management-forum

器件型号:TPS628501-Q1

您好、先生、

TPS628501-Q1:  我在数据表中找不到电感器计算公式,您能否 给出 公式?

谢谢

Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢您联系我们。

    答案与之前的一个(+) TPS62812-Q1:电源管理论坛-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛)相似。

    在这种情况下、建议的范围为:

     µH、该器件针对标称0.47 μ H 电感器进行了优化、开关频率通常为2.25MHz。  

    有关更多详细信息、请参阅数据表。

    谢谢、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    那么、您意味着电感器值不能超过该范围、对吧?  因为我计算的值是指 类似的 TI 降压转换器。

    对于我们的应用、通过在引脚4中连接8.06K 电阻器、频率为2.233MHz。

    VIN=5V、Vout=1.8V、Iout=0.1A、电感值接近17uH。 不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、  

    该公式在理论上是正确的、但它对我们的转换器不起作用。 由于补偿网络是集成的、因此您需要在建议的范围内选择一个电感值。 如果使用17uH 电感器、则很可能会出现稳定性/负载瞬态问题。

    我建议在2.25MHz 下使用470nH (最佳)或1uH 电感器。

    对于0.1A、我希望器件以 DCM (PFM 模式)运行、或以最小负电感器电流以 CCM 运行。

    如果您对详细信息感兴趣、可以 使用 器件模型模拟行为。  

    谢谢、  

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢