This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521855:TPS6521855作为 TPS65218D0的替代产品

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TPS6521855, TPS6521815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119036/tps6521855-tps6521855-as-a-replacement-for-tps65218d0

器件型号:TPS6521855
主题中讨论的其他器件:TPS65218D0TPS6521815

大家好、TI 团队、

我将 TPS65218D0用于 AM437x。

由于 TPS65218D0短缺问题、我尝试使用 TPS6521855。

TPS65218D0 DCDC4默认值:3.3V

TPS6521855 DCDC4默认值:2.5V

即使我将 DC34_SEL (17引脚)设置为20k、TPS6521855 DCDC4也会输出2.3~2.9V 电压。

即使电阻值发生变化、3.3V 输出也不起作用。

随附的文件是电路图。

请提供建议。

e2e.ti.com/.../TPS6521855.pdf

此致、

HJ 即将推出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HJ、

      TPS6521855数据表第7.3.1.10节中的表7-2实际上基于父器件 TPS65218D0。 TPS65218xx 系列的每个型号都有其自己的默认设置。 20k 电阻设置会将 DCDC4编程为默认电压、对于 TPS6521855型号、实际电压为2.5V。 您可以在特性列表中的数据表第一页上看到提到的这个2.5V 默认值。  

    如果要将此默认值从2.5V 更改为3.3V、则需要 使用 I2C 通信对 DCDC4寄存器0x19进行重新编程。 TPS6521855必须处于活动状态、I2C 通信才能持续可用。 有关编程过程的更多说明、请查看TPS6521815数据表并查看 第8.5节中的编程说明。 TPS6521855通常不需要重新编程、但 TPS6521815的方法仍然有效。

    本节将介绍 编程新加电默认值的流程图、并介绍密码保护功能。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 James

    首先、感谢您的回复。

    由于200个 PCB 中的某些 DCDC4电压、AM437x 无法正常启动。 因此我无法设置 I2C。

    如果这是正常情况、我将在 u-boot 和内核中更改为3.3V。

    正常启动: DCDC4 -> 2.9V (奇怪的是为什么不是2.5V 而是2.9V)

    未启动: DCDC4 -> 2.3~2.5V

    因此、在设置 I2C 之前、我尝试将 dc4电压调节到3.3V。

    TPS6521855是否无法使用 RSEL 电阻器值调节电压?

    此致、

    HJ 即将推出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HJ、

    DCDC4应能够响应 RSEL 设置、但它不具有3.3V 选项。 查看您在上一篇文章中包含的表格、DCDC4下的"3.3V"位置实际上是2.5V、具体取决于 TPS6521855的默认设置。 为了检查这一点、我会尝试使用一些较高的电阻器值来查看您是否可以成功 地将 DCDC4设置为1.2V 或1.35V。 这表示器件至少按预期工作。

    如果不打开电源轨、则无法访问 I2C。 TPS6521855专为某些设置和默认设置而设计、因此我们通常不建议使用 具有不同 NVM 映射的其他版本替换它。

    如果您已经是开关器件、我会考虑尝试使用 TPS6521815、这是此 PMIC 系列的用户可编程版本。 该器件允许在电源轨上进行自定义 VOUT 设置。 您只需从 TPS65218D0复制寄存器设置、TPS6521815就会以相同的方式工作。 看起来我们目前没有库存、但我强烈建议您访问 TPS6521815产品页面 、并选择页面底部器件型号列表旁边的"有空时通知我"。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    在您的大量帮助下、我们已经解决了这一问题。

    非常感谢。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    HJ 即将推出