This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z80-V102:问题。 LED1始终亮起。 校准期间芯片崩溃。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z80, EV2400, BQ40Z50, BQ20Z80-V110, BQEVSW, BQ20Z80-V102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119556/bq20z80-v102-issues-led1-always-lit-chip-crashes-during-calibration

器件型号:bq20z80-V102
主题中讨论的其他器件:bq20z80EV2400BQ40Z50bq20z80-V110BQEVSW

祝您好、TI、

我正在尝试使用 bq20z80并使用此处链接的软件启动电池组: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646475/bq20z80a-v110-ev2300-windows-xp-bq20z80/2375277#2375277

我遇到 LED1始终亮起的问题。 空白 bq20z80加电时 LED1亮起。 这会给我提供校准电流偏移的问题。 如果电池充电100%、并且显示屏引脚被拉至低电平、则 LED 将暂时斜升至全部5个 LED、然后所有 LED 将在"LED 保持时间"(4S)内关闭、然后 LED1重新打开。

发出 Display On 命令(0x0034)可关闭 LED1。 换句话说、DisplayOn 会关闭 LED。

我在尝试校准电流/电流偏移时也遇到问题、器件将完全停止通信。需要完全断电/恢复才能重新启动芯片。

在 bqEASY 编程期间、当它将设置上传到芯片时、它会达到大约90%、然后我会得到"USB Timeout! 请检查连接。 对于 DFI 读取问题、请验证器件是否从未密封"。 上传结束时、我会得到其中的4到5个错误。

这是由于 V1.02固件造成的吗? 旧软件?

如果很重要、我将使用 EV2400编程器。

谢谢、

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Errol、

    我建议您使用较新的监测计、因为新监测计有许多改进和更好的文档。

    bqEASY 软件是否提供与检测到的器件不兼容相关的警告消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    理论上、是的、我应该使用一个更新的芯片。 如果有、则很少可用。 可提供 ba20z80。 我之前曾被指示改用 BQ40Z50、该 BQ40Z50既不能从 Digikey 获取、也不能直接从 TI 获取。

    DigiKey 甚至没有 bq20z80-V110样片。 我一直在使用 bq20z80

    不可以、bqevsw 和 bqEASY 都没有告诉我它不兼容。bqev 启动、检测到它为 bq20z80 v1.02。 器件型号 I order 为 BQ20Z80DBTR-V102。

    但是、如果我允许 bqEASY 为 bq20z80-v102写入默认的空白 DFI 文件、则芯片会报告 DFF 永久故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Errol、

    我知道。

    使用全新的 bq20z80芯片、读出 senc 文件。 您可以在任何显示 DFF 失败的 bq20z80芯片上对该文件进行编程以恢复该文件。 这替代了对更可靠的默认空白 DFI 进行编程。

    bq20z80非常旧、该软件旨在与 EV2300配合使用。 如果 EV2400有任何问题、我们将不知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、是的、我读出了一个新芯片并保存了文件。

    但我仍然不明白为什么 LED1是固定的、甚至在编程之前也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Errol、

    请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/sluu241

    操作配置 A 和 LED 配置(子类67)决定了 LED 行为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我知道这些寄存器。 我发现、在显示屏的其余部分关闭时、任何情况下都不会导致 LED 保持亮起。

    关闭 LED 的唯一方法是发送 Display On (0x0034)命令。 但是、当我发送任何其他命令时、它会重新开启。

    我现在只能假设 DigiKey 库存的器件是假冒器件或有缺陷的器件、因为我更换了芯片并获得了相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下几项建议:

    1.确认永久故障寄存器未置位。

    请参阅2.5.4永久故障错误代码

    2.将原理图与 EVM 进行比较。 或者使用 EVM 并查看观察结果是否相同。 EVM 是排除任何其他问题的最佳参考点。