This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:5-7节18650节电池、70WH 设计

Guru**** 2813045 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1, BQ34Z110, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119350/bq34z100-5-7-series-18650-cells-70wh-design

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:BQ34Z110BQ76942

我有5-7节18650节串联电池、我需要一个基本电量监测计、希望有库存。电流大约为2A (放电)、1-2A (充电)、容量为3500mA/节。 BQ34Z100是否适合、或者是否有更简单/更低成本的器件?  

对于充电、您是否有简单/低成本的充电器和电池平衡器?

谢谢、
Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、

    我已将此主题分配给今天将提供一些建议的人。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、

    遗憾的是、TI.com 上的 BQ34Z100已缺货。 但是、如果您有锂电池
    我会推荐 BQ34Z100-G1、这是 BQ34Z100的升级版本。
    如果您有镍基电池或铅酸电池、我建议您使用 BQ34Z110。

    遗憾的是、我们的充电器不支持电池平衡。 您应该创建一个单独的帖子
    因为我对充电器不太熟悉、所以建议您使用什么充电器。

    对于电池平衡、我建议使用 BQ76942、它还用作电池保护器
    并监控锂基电池。

    此致、
    Nick