This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120:级联 UCD90120

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90120, UCD90160A, UCD90160, UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119641/ucd90120-cascading-ucd90120

器件型号:UCD90120
主题中讨论的其他器件: UCD90160AUCD90160

各位专家、您好!  

该设计中有两个 UCD90120、因为我必须监控13个以上的电压输入。 两个 UCD90120被级联。 中有一个主 FPGA  

以下是要求:

  1. UCD 1序列从 nRESET 变为高电平开始。nRESET 具有 RC 电路。nRESET 也可由 FPGA 控制。
  2. GPIO14用作下一个 UCD GPIO 17的电源正常状态。
  3. UCD2 GPIO16用作 FPGA 的电源正常状态指示功能、也用于控制 SOC 的复位。

此电路是否正常?

请参阅附件以了解该图。

谢谢、Abhijit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否使用 UCD90120或 UCD9020A?  

    我们不建议在任何新设计中使用 UCD90120、对其的支持非常有限。  

    我们也不建议使用复位引脚来控制电源定序。

    请使用 UCD90上的 PMBus_CTRL 引脚。

    您是否会考虑 UCD90160或 UCD90160A、它们可支持多达16个监控轨。

    用于级联  

    您可以参阅此应用手册:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slva902 

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我们现在使用的是 UCD90120RGCR、因为我们已经储备了该器件。 另一个设备不可用。谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我可以在离线模式下尝试 Fusion Digital Power Designer、而无需连接任何 UCD90120板吗?

    谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、UCD90120和 UCD90120A 之间有什么区别。 谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 UCD90120具有悠久的历史、因此其支持非常有限。

    Fusion GUI 7.x 停止支持 UCD90120、只有旧的2.x GUI 支持 UCD90120。

    您可以在不使用电路板的情况下使用离线模式。  

    此勘误表可帮助您 访问 https://www.ti.com/lit/pdf/slvz014 

    此致

    Yihe