This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:技术规格检查

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25720, BQ25730, BQ25731, BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118647/bq25720-spec-check

器件型号:BQ25720
主题中讨论的其他器件: BQ25730BQ25731BQ24800

你(们)好  

请帮助您推荐合适的产品、如充电器+附加升压 IC

规格要求如下:直流24Vin、24Vout、16W、5sec VIN:

+24V 备用电源:(支持以下两种电源)

A.超级电容器5.5V

b.单节电池3.7V~4.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    请检查此器件并查看其是否满足您的需求:BQ24800-(具有峰值功率、混合动力升压和仅电池升压模式的 SMBus 1至4节降压电池充电控制器)

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)哈立德

    将条件更改为以下任何推荐产品 VIN:24V、输出电压:12V (降压)、电池:超级电容器12.6V 3节(4.2V/节)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    请查看同一个(BQ24800)以及我们的一些降压/升压充电器控制器(BQ25720、BQ25730、BQ25731)。

    谢谢、

    Khalid