This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74701-EP:结至外壳热阻值

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119690/tps76701-ep-junction-to-case-thermal-resistance-value

器件型号:TPS74701-EP

您好!

因此,我正在对系统中的此组件 TPS76701QPWPREP 进行热分析,并且在数据表中看不到结至外壳热阻值。 仅提供结至环境电阻、但我没有使用。 如果您能帮助我尽快获得该价值、我们将不胜感激。

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    这里是该器件5V 版本的热指标;除了集成反馈电阻器外、裸片是相同的、因此热指标是相同的。 单位均 为°C/W

    θ JA 40.6.  
    Theta JC、顶部 28.0
    Theta JB 12.0
    PSI JT 0.7.
    磅/平方英寸 JB 12.1.
    Theta JC、底部 1.6.

    此致、

    Nick