This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:规格检查

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: IPG-UI, USB2ANY, TPS650861, TPS65094
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119509/tps65094-spec-check

器件型号:TPS65094
主题中讨论的其他器件:IPG-UIUSB2ANYTPS650861

你(们)好

客户询问是否有应用程序通过 I2C 调节控制寄存器来控制 LDO1电源的时序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我们有一个名为 IPG-UI 的程序、可用于与 PMIC 器 件连接、但这通常是与器件 EVM 或 Booster Pack 协同完成的。 转至以下页面、您可以找到适用于您的操作系统的 IPG-UI 下载。 我还将链接用户指南:

    IPG-UI

    IPG-UI 用户指南(修订版 D)

    BOOSTXL-TPS650861 EVM 用户指南

    请注意、您需要 使用此处提供的 USB2ANY 器件与 PMIC 通信。

    《USB2ANY 接口适配器用户指南》

    EVM 或 Booster Pack 可让编程变得更加轻松、因为您可以使用简单的 USB-A 转 Micro-B 电缆并绕过 USB2ANY。 如果您无法访问这些资源、则需要使用  USB2ANY 的 GND、SDA 和 SCL 引脚、方法 是将它们直接连接到电路板上的相应引脚。 USB2ANY 用户指南 的第14页上应该有显示引脚分配的图表。

    我建议查看此 PMIC 的用户可编程版本 TPS650861的编程指南、以了解有关 IPG-UI 软件的更多上下文。 正如我提到过的、TPS65094不需要重新编程、但与器件的连接应与 TPS650861的工作方式相同。 Booster Pack 可在其插座中接受不同版本的器件、并且仍可帮助通过 I2C 访问寄存器。  

    《TPS65086100非易失性存储器编程指南》

    此致、

    James