主题中讨论的其他器件:IPG-UI、 USB2ANY、 TPS650861、
你(们)好
客户询问是否有应用程序通过 I2C 调节控制寄存器来控制 LDO1电源的时序?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gareth、
我们有一个名为 IPG-UI 的程序、可用于与 PMIC 器 件连接、但这通常是与器件 EVM 或 Booster Pack 协同完成的。 转至以下页面、您可以找到适用于您的操作系统的 IPG-UI 下载。 我还将链接用户指南:
请注意、您需要 使用此处提供的 USB2ANY 器件与 PMIC 通信。
EVM 或 Booster Pack 可让编程变得更加轻松、因为您可以使用简单的 USB-A 转 Micro-B 电缆并绕过 USB2ANY。 如果您无法访问这些资源、则需要使用 USB2ANY 的 GND、SDA 和 SCL 引脚、方法 是将它们直接连接到电路板上的相应引脚。 USB2ANY 用户指南 的第14页上应该有显示引脚分配的图表。
我建议查看此 PMIC 的用户可编程版本 TPS650861的编程指南、以了解有关 IPG-UI 软件的更多上下文。 正如我提到过的、TPS65094不需要重新编程、但与器件的连接应与 TPS650861的工作方式相同。 Booster Pack 可在其插座中接受不同版本的器件、并且仍可帮助通过 I2C 访问寄存器。
此致、
James