请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A03 您好!
我只是对 TPS7A0328DBVR 进行一些测试、对测试结果有一些疑问:
- 对于 SCP、OCP 测试、我的过流测试872mA 绝对超过 ICL 最大限制、如何解释?


- 在我的启动测试中,当输出加载并启动时,输出波形与数据表的测试波形不匹配,我是否做了一些错误?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我只是对 TPS7A0328DBVR 进行一些测试、对测试结果有一些疑问:




您好!
对于您的第一个问题:
电流限制不会立即激活、因为它是一个闭环系统、需要一些时间、因此您看到的只是浪涌电流尖峰、这似乎很好、因为它随后会达到恒定的128mA。 此外、当电流被激活时、Vout 为什么会变为0V?
对于第二个问题:
数据表中的单位应以微秒为单位、而不是以 ms 为单位、因此我注意到的第一件事是您的时间刻度错误。 输出电压在 EN 之后上升不应超过20毫秒、而应约为300微秒。 EN 上也不应存在这种奇怪的噪声。 您是否仅使用直流电压为其供电?
我能在示波器上看到您的输入电压吗? 我能否获得您尝试执行的操作的原理图?
谢谢、
Josh Nachassi