This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731:添加电源正常功能的方法

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS23731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112847/tps23731-way-to-add-power-good-function

器件型号:TPS23731
主题中讨论的其他器件:TPS2373

一位客户想要添加检测初级电压和输出信号、即接近 TPS2373的电源正常功能。

是否有针对 TPS23731的推荐解决方案或电路具有附加的电源正常功能?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、您好、感谢您提出问题。 您可以利用输出"vb"引脚实现类似的功能。  在 TPS23731开始工作后、"VB"的输出电压将为5V (此时、初级电压通常应保持稳定)。 您可以将该5V 用作"启用"信号。  您还可以添加 RC 电路来进一步延迟"启用"信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    请告诉我使用"vb"引脚是否可以解决您的问题。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    很抱歉我的回复延迟、

    我的问题已被清除。

    感谢您的回答。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    感谢您的回复、很高兴为您提供帮助!

    此致、

    Diang