请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5066 尊敬的先生:
我们有3个有关 LM5066和 LM5066I 的问题,请帮助回答。
在 LM5066I 数据表(SNVS950C–2014年4月–2016年7月修订)中、表1显示了 LM5066I 和 LM5066之间的差异
1.如果这两个部分之间存在差异,但表1中没有提及?
2.如果我们 要在典型的48V 热插拔解决方案中使用 LM5066I 替换 LM5066 (或添加第二个电源),我们应该注意什么?
您(TI)是否建议 让 LM5066I 作为 LM5066的第二个源?
谢谢