This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3030:图7-8。 输出阻抗与频率单位间的关系

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: REF30, REF35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119548/ref3030-figure-7-8-output-impedance-vs-frequency-unit

器件型号:REF3030
主题中讨论的其他器件:REF35

您好!

我将从2022年7月开始查看上述器件 SBVS0321的数据表。 图7-8是指单元输出阻抗(dB)。 这是拼写错误、应该改为读取输出阻抗(欧姆)、还是如何将其转换为欧姆?

此致 Markus Greither

P.S.:图7-18中的数据表中似乎还有另一个毛刺脉冲:标题为1mA 至6mA、但迹线的读数为6mA 至0mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus  

    非常感谢您指出图7-8和7-18。 动态阻抗的单位仅为欧姆、因此在图7-18的标题中为拼写错误。 我们将在我们的数据表修订版中对此进行更改。  

    我们发布了与 REF30引脚兼容的新基准 REF35,它具有更好的温度系数(6ppm/C )和电源 Iq (680nA)。 如果您需要此器件的支持、请告诉我。  

    此致

    Trailokya