This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119533/ucd90320-ucd90320

器件型号:UCD90320

您好!

BSDL 文件有错误:

73号电池芯 OUTPUT3和242号电芯 OUTPUT3、两者都在 GPIO3不能都具有 output2/OUTPUT3函数
电芯编号242 OUTPUT3:至少另一个 使用 GPIO3必须具有函数输入或 Observ_only、但必须不同
'LGPO15'与一起使用 边界寄存器规范中不存在 INOUT
边界寄存器描述有错误

在标准1149.1部分中找到语义错误

我拥有的 BSDL 文件来自2016年。 有新的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的报告。  电芯242是 LGPO15。  

    我们将更新 BSDL 文件。  

    此致

    Yihe