This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LM5066:LM5066和 LM5066I 之间的差异

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119638/faq-lm5066-differences-between-lm5066-and-lm5066i

器件型号:LM5066

LM5066和 LM5066I 有何差异?

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 LM5066和 LM5066I 之间差异的汇总。

    1. 在其各自的数据表中、表1显示了监控精度的差异。
    2. 以下 PMBus 命令仅受 LM5066I 支持、而不受 LM5066支持。
      1. 5Dh:IIN_OC_WARN_LIMIT
      2. 86h:READ_EIN
      3. 89h:READ_IIN
      4. 97h:READ_PIN
      5. 7Fh:STATUS_OTHER   
    3. 要设置相同的功率限制、需要使用不同的 RPWR 值。 要为所需的功率限制确定适当的 RPWR 值、请使用相应的设计计算器。 这会导致 BOM 发生变化。  
    4. 以下寄存器中的默认值在 LM5066和 LM5066I 中不同。 请参阅表2。 相应数据表中的"支持的 PMBus 命令"。 这可能会导致对固件进行一些细微修改。
      1. 4Fh:OT_FAULT_LIMIT
      2. 51h:OT_WARN_LIMIT
      3. 78h:STATUS_BYTE
      4. 79h:STATUS_WORD
      5. 99h:MFR_ID
      6. 99h:MFR_ID
      7. D8h:MFR_SPECIFIC_08 ALERT_MASK
      8. DAH:MFR_SPECIFIC_10 BLOCK_READ
      9. DBH:MFR_SPECIFIC_11 SAOes_for_AVG
      10. E0h:MFR_SPECIFIC_16 black_box_read
      11. E1h:MFR_SPECIFIC_17 DIAGNOST_WORD_READ
      12. E2h:MFR_SPECIFIC_18 AVG_BLOCK_READ
    5. LM5066和 LM5066I 具有不同的"遥测和警告转换系数"。 更多信息、请参阅 LM5066I 数据表中的表47和 LM5066数据表中的表42。